A2B:更好的音频设计体验。

ADI的A2B技术是一种简化音频设计并提供解决诸多挑战的方法,如降低布线成本、复杂度和重量。A2B具有可配置的44.1或48 kHz帧速率以及高达50 Mbps的带宽,非常适合传输数字音频,提供相对于模拟连接的出色音频质量和低延迟性能。A2B正在解决汽车、智能楼宇、消费电子和新兴应用领域的问题。

参会者将了解:

  • 什么是A2B及其为音频系统带来的价值?
  • A2B生态系统见解
  • A2B的示例应用
观看本在线研讨会
( 需要注册 )
  • 演讲人
  • Joseph Beauchemin

    产品应用工程师

Joe Beauchemin已在ADI工作20多年,主要担任应用工程师/经理,为Blackfin和SHARC嵌入式处理器业务提供支持,之后担任技术发布团队主管,为嵌入式处理和A2B技术提供支持。之后,担任音频处理和连接技术战略营销经理职位,其中包括广泛的市场A2B。