中文资料集锦
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}

数字化工厂前沿洞察
ADI公司(ADI)作为数字化工厂领域的领军企业,凭借其前瞻性的行业洞见、产品与解决方案,助力客户将数字化工厂变为现实。本电子书将深入探讨数字化工厂的特点、该领域不可或缺的主要技术创新,以及ADI公司如何帮助客户开发自己的数字化工厂解决方案。

揭秘工业网络安全
数字化转型已成为推动行业变革的催化剂,数字化技术持续产生越来越多的数据,助力实现实时决策,提高自动化程度并提升流程效率。为了充分挖掘数据价值,数字化企业之间的互联程度日益加深,这也要求OT(运营技术)网络与办公IT(信息技术)网络的深度融合。

8位行业专家 探讨仪器仪表在 现代技术中的作用
通过仪器仪表,或测试与测量,我们可以观察、测量并更好地了解我们所身处的世界。因此,这也是推动技术进步的根本因素。为了追求技术精益求精并推动社会向更美好的未来发展,我们首先需要改进仪器仪表来发挥引领作用。关于仪器仪表在现代技术中的作用,我们对8位专家进行了采访。
最新技术文档
ADI最新中文技术资料。
中文视频
ADI的10BASE-T1S E2B™收发器
汽车行业正在转向分区架构,该架构根据物理位置重新定义连接,而不是基于车内ECU的功能。这一转变不仅减少了ECU的数量,还消减了最多1千米的线束电缆,同时也为面向服务的架构(SOA)提供了实现硬件与软件分离的可能性。
面向自主制造的运动控制解决方案
数字化与自动化正在改变制造业,帮助提高效率和生产力。为了实现更加可持续的制造业,当前的趋势是结合高效运动控制的软件定义自动化。本视频重点介绍了ADI公司为各种电机类型(包括步进电机、BLDC电机、电磁阀电机和高压感应电机)提供的完整信号链解决方案。这些先进的电机控制解决方案不仅提升了电机效率,确保电机性能更加出色,还助力实现更加可持续的制造业。
设计、分析并验证您的ADI电源解决方案
ADI的设计工具套件可以帮助客户实现电源性能目标,同时为工程师提供从一开始就优化电路板的平台。本演示将重点介绍ADI电源产品组合的典型示例。
中国在线商城
Buy online from one piece to production quantities, shipped worldwide direct from ADI. Shop for products, request a quote, and manage your orders online.

DS2431+
DS2431是一款1024位1-Wire® EEPROM芯片,由四页存储区组成,每页256位。数据先被写入一个8字节暂存器中,经校验后复制到EEPROM存储器。

MAX7044AKA+T
MAX7044以晶体为基准的锁相环(PLL) VHF/UHF发送器设计用于在300MHz至450MHz频率范围发送OOK/ASK数据。

ADALM2000
ADALM2000 (M2K)主动学习模块是一种经济实惠的USB供电软件定义仪器,将ADALM1000 (M1K)主动学习模块的功能提升到更高水平。
技术支持
需要帮助?请与我们专业的技术支持团队联系,我们有专职的技术人员为您提供服务。
电话: 400 6100 006
工作时间: 周一至周五
08:30 - 12:00 & 13:00 - 17:30 CST
在 Engineer Zone™ 加入我们的论坛,在这里您可以咨询技术问题并分享您的知识。
技术支持中心
需要帮助为您的产品设计提供帮助?提交您的案例,我们的应用工程师将为您提供经验分享和帮助。