概览

优势和特点

  • Blackfin处理器ADSP-BF527
  • 用于连接PCUSB 2.0接口
  • JTAG接头大小
  • 32MB SDRAM
  • 2个小尺寸120引脚连接器
  • 可配置的外设接口:SPI - SPORT - I2C - GPIO – 并行定时器

产品详情

SDP-B系统演示平台(SDP)的控制器板。SDP-B基于Blackfin ADSP-BF527处理器制成,通过一个USB 2.0高速端口与PC相连。借助控制器板,可以配置和捕获通过USB连接的PC子板上的数据。

SDP-B配有两个相同的120引脚连接器,可将Blackfin处理器外设与SDP兼容子板相连。各个连接器均提供可配置的串行、并行I2CSPI以及GPIO通信线路,用于连接子板。用于控制随附子板的PC端应用软件随子板评估板子产品或Circuits from the Lab参考电路提供。

系统演示平台由一系列控制器板、转接板和子板构成,为评估ADI器件和基准电压源电路提供了一种简单易用、低成本的解决方案。有关整个平台的概述,请访问系统演示平台主页:www.analog.com/sdpb

适用于SDP-B的软件依评估板而定。请查看各子评估板页面以了解相关应用软件的信息。

相关产品

系统需求


软件

评估软件

Radar Frontend Configuration Tool
To be used “AS-IS” - no software support.
SDP USB 驱动安装程序
适用于 SDP 控制器板的 Windows 7、8.x 和 10 USB 驱动程序