SFDR
什么是 SFDR
定义
无杂散动态范围:用于A/D转换器和D/A转换器(ADC和DAC)的指标。ADC中,无杂散动态范围(SFDR)指载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大噪声成分或谐波失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相对于载波频率幅度)或dBFS (相对于ADC的满量程范围)表示。
DAC中,无杂散动态范围(SFDR)指载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相对于载波频率幅度)或dBFS (相对于DAC的满量程范围)表示。具体取决于测量条件,SFDR在预先定义的窗口或奈奎斯特频率内观测。
另请参考:Maxim数据转换计算器。
Synonyms
æ— æ‚æ•£åЍæ€èŒƒå›´Find a term alphabetically: