关键的短脉冲

2020-02-01

虽然占空比有最大限制(这点会单独进行讨论),但本电源管理技巧重点探讨占空比的最小限制。

在连续导通模式(CCM)下,降压型开关稳压器(降压变换器)的占空比相当于输出电压除以输入电压。因此如果输出电压正好是输入电压的一半,对应的占空比为50%。根据实际分量和相应的寄生损失,这个占空比实际上稍有不同。不过这个简单的占空比计算公式已足够用于估算。

因此,如果通过5 V电源电压产生1 V输出电压,对应的占空比为20%。图1显示采用ADI公司 ADP2389 稳压器的降压转换器拓扑。该稳压器的开关频率可高达2.2 MHz。在图2的时域图中,可以看到当开关频率为2.2 Mhz时,在新周期开始之前,周期T值只有大约 450 ns。

图1. 采用ADP2389的典型降压型开关稳压器,最高输出电流为12 A。

图2. 开关频率为2.2 MHz时显示的最小导通时间。

ADP2389的最小导通时间为100 ns。因此在2.2 MHz开关频率下,无法实现5 V到1 V的电压转换。它需要20%的占空比,相当于在450 ns 周期内只有90 ns的导通时间。这个时间低于ADP2389电压转换器的额定最小导通时间。

尽管如此,如果依然想用ADP2389来实现5 V到1 V转换,可通过降低开关频率的方式。这样,图2中的周期T变得更长,而100 ns的最小导通时间所占百分比也变低。在2 MHz开关频率下,周期为500 ns。要达到20%的占空比,需要100 ns的导通时间。根据技术规格,可采用ADP2389来实现。

这就有个问题,为何会出现限制输入电压与输出电压之比的最小导通时间。在许多开关模式电源转换器中,原因在于电感电流是在导通时间内测量的。此电流用于过流保护,并用于根据电流闭环控制原理(电流模式控制)工作的稳压器中。环路调节也需要测量电感电流。在开关瞬变后,必须先降低产生的噪音才能进行准确的电流测量。这需要一些时间,也称为消隐时间。尤其对于MHz级别的极高开关频率,最小导通时间的影响也更大,目前正在研发能够实现更短的最小导通时间的电路。

对于低占空比,例如降压型开关稳压器中的高输入电压和低输出电压,最小导通时间是关键限制。它通常会限制支持开关模式电源工作的最大开关频率。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电...
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目