用基于MAX4454的I/Q发生器测试RF正交调制器

2003-08-01

摘要

本篇应用笔记介绍了一个简单、低成本的正弦-余弦发生器,用于测试正交调制器。本文提供其设计和性能资料,也提供了根据读者特定需求定制该发生器的方法。

更多信息:

引言

评估正交调制器时,为准确验证调制器需要在基带输入端施加两路正交的正弦信号。利用正交调谐信号、并对RF输出频谱进行测试,可以得到以下参数:载波抑制、旁带抑制、增益控制范围以及整个频带内的增益平坦度。另外,不需要复数调制实验室发生器也可以有效调试完整的发射系统。一旦系统经过调试、并经过验证可以运行,可使用高端设备和试验作进一步评估。

采用同相和正交(I/Q)输入的测试系统需要两路相位差为90°的调谐波,或“正弦-余弦”信号。适当连接两个实验室发生器(通过外部参考等)是获得成功的关键,具体操作时可能很困难,在某种情况下甚至难以实现。

图1所示是产生一对正弦-余弦波的实用方法。这种方法采用阻容(RC)电桥,并用一路正弦波进行驱动。得到的两路信号(正弦和余弦)分别加载到两个单位增益运算放大器(单个MAX4454)进行缓冲,通过50Ω端口接入。原始的正弦信号可以用一个廉价的函数发生器产生,用普通元件从草图入手到实现完整的解决方案只需要一个下午。在这种应用中,MAX4454具有卓越的特性:200MHz GBW (增益带宽积)、低噪声、超低IMD (交调失真),而且是单位增益稳定。

图1.

图1.

实现:选择电桥元件

RC低通部分在-3dB截止频率处提供-45°滞后相位,而RC高通部分提供+45°超前相位。于是,选择相同的电阻和电容,电桥将提供两路相位差恰好90°的输出,每一路都比输入正弦低3dB。当然,这种电路受频率变化的影响,而且电桥元件必须尽可能保持一致,否则输出调谐波将不匹配。同样,需要选择合适的电阻电容值,使待测无线装置获得适当的转角频率。用以下公式设计该电桥:

Fcorner = 1/2πRC

首先,为无线装置确定最佳的基带输入频率(通常是发射I/Q带宽的中心频率)。然后,选择大于100pF的电容,使电路板的寄生参数不会主导电桥平衡。一旦确定这些变量,接下来只需求解电阻值即可。值得注意的是,MAX4454作为视频运放有很强的驱动能力(例如,向50Ω负载输出几VP-P的100MHz信号),因此为减小放大器失真,电阻R最好(建议)大于~100Ω。表1给出了两个电桥的范例,这两个范例已被实际制作,并被成功地用来测试发射装置。

表1. 电桥元件
Corner Frequency R1 (Ω) C1 (pf)
408.09kHz 3.9K 100
4.38MHz 336 100

当制作实际电路时,要牢记最重要的一点:电桥必须平衡。不仅每个电阻要经过测量,每个电容必须从“已知容值”的一批电容中挑选出来,而且所有信号路径(或导线)必须尽可能采用相等的长度。如果这个问题被忽略,将会危及整个电路。下面的照片(图2)是408kHz转角频率的电路组件。请注意照片上等距布置的SMA连接器,以及它们与电桥和运放的相对位置。

图2.

图2.

性能验证

表1中第一行的电路参数最初是为获得408.09kHz正弦-余弦输出选择的。样机按照图3所示的方案安装并测试。

图3.

图3.

I/Q发生器的相位和幅值平衡可以用实验室发生器上变频进行测试,该实验室发生器内部的正交调制器提供-65dBc边带(图像)抑制,这项指标对绝大多数系统而言都是非常优秀的。因此,在输出端观察到的任何不平衡都是由待测I/Q发生器电路引起的。

当用频谱分析仪观察所得到的RF信号时,调节输入信号频率直到载波和边带抑制达到最佳,电桥的转角频率就是这样确定的。408.65kHz下最大的边带抑制为-46dBc。另一点要注意的是,由于我们在I和Q输出端加了隔直电容,测试电路不会给调制器带来DC偏置,因此不会降低载波抑制比。



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目