电源中的分压器
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。图1所示为一个分压器。内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比,参见公式1:

图1. 电压调节器中的分压器用于调节输出电压。
基准电压VREF由开关稳压器或线性稳压器IC定义,通常为1.2V、0.8V或0.6V。该电压代表输出电压(VOUT)可设置的最低电压值。在已知基准电压和输出电压的情况下,等式中还有两个未知数:R1和R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值中的其中一个,通常阻值小于100kΩ。
如果电阻值太小,则工作期间因恒定流过的电流VOUT/(R1+R2)引起的功耗极高。如果R1和R2的值均为1kΩ,那么输出电压为2.4V时流过的连续漏电流将为1.2mA。这相当于仅分压器就产生2.88mW的功耗。
根据输出电压需要设置的精准度和FB引脚处的电源误差放大器的电流大小,可以通过考虑该电流更精确地利用公式1。
但是,电阻值也不应该太大。如果电阻值均为1MkΩ,则功耗仅为2.88μW。电阻值设得太大的一个主要缺点是它会导致非常高的反馈节点阻抗。流入反馈节点的电流可能会非常低,具体取决于电压调节器。因此,噪声会耦合到反馈节点并直接影响电源的控制回路。这会中止输出电压的调节并导致控制回路不稳定。特别是在开关稳压器中,这种特性十分关键,因为电流的快速开关会引起噪声,并耦合到反馈节点。
R1+R2的有效电阻值介于50kΩ和500kΩ之间,具体取决于其它电路段的预期噪声、输出电压值以及减小功耗的需求。
另一个重要方面是分压器在电路板布局中的位置。反馈节点应设计得尽可能小,以便使耦合到这个高阻抗节点的噪声极低。电阻R1和R2也应非常靠近电源IC的反馈引脚。R1和负载之间的连接通常不是高阻抗节点,因此可以设计采用较长的走线。图2所示为将电阻靠近反馈节点放置的一个示例。

图2. 电源中配置恰当的分压器示例。
为了降低分压器的功耗,特别是在超低功耗应用(如能量收集)中,某些IC(如 ADP5301 降压稳压器)配备了输出电压设置功能,仅在启动期间检查一次其VID引脚上的可变电阻值。然后将这个值存下来用于后续工作,而没有电流持续流过分压器。这是针对高效应用的较明智的解决方案。

图3. 调节输出电压而不会在分压器中产生连续功耗。
关于作者
关联至此文章
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}