创新集成收发器简化2G至5G基站接收器设计

基站接收器设计是一项艰巨的任务。典型接收器组件包括混频器、低噪声放大器 (LNA) 和模数转换器 (ADC) 等,这些器件随着时间推移而不断改善。但是,架构的改变却不大。架构选择的局限性阻碍了基站设计人员向市场推出差异化产品的努力。最近的产品开发,特别是集成收发器,显著降低了最具挑战性的基站接收器设计的一些限制。此类收发器提供的新基站架构使得基站设计人员能够有更多选择和方法来实现产品差异化。

本文讨论的集成收发器系列是率先支持现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合绝大多数频段和功率变化。

首先来看一些基站类别。众所周知的标准组织3GPP定义了若干基站类别。这些基站类别有不同名称。宽泛地说,最大的基站或广域基站 (WA-BS) 提供最大的地理覆盖范围和用户数量。其输出功率也最高,必须提供最佳的接收器灵敏度。随着基站逐渐变小,所需的输出功率也减小,接收器灵敏度同时降低。

表1. 各种基站尺寸
非GSM基站 GSM基站
最大的地理覆盖范围、用户数、功率输出,并具有最佳灵敏度 宏或广域 普通
中等 微蜂窝
地理覆盖范围较小,用户较少,功耗较低,灵敏度要求放宽 局域或小区 微微蜂窝

此外,3GPP还定义了不同的调制方案。宽泛地说,对调制方案的实用细分是划分为非GSM调制(包括LTE和CDMA类型的调制)和基于GSM的调制—特别是多载波GSM (MC-GSM)。在这两大类方案中,GSM在射频和模拟性能方面要求最高。此外,随着更高吞吐速率的无线电变得越来越普遍,MC-GSM已取代单载波GSM成为标准。一般来说,支持MC-GSM性能的基站无线电前端也可以处理非GSM性能。支持MC-GSM的运营商在把握市场机会方面拥有更大的灵活性。

历史上,基站由分立器件组成。我们相信今天的集成收发器可以取代很多分立器件,同时提供系统优势。但首先,我们需要讨论基站接收器设计的挑战。

广域或宏基站在历史上一直是无线通信网络的主力,其接收器设计传统上是最具挑战性且最昂贵的。它为何如此困难?一句话,灵敏度。

基站接收器在特定条件下必须达到所需的灵敏度。灵敏度是衡量基站接收器解调手机发出的弱信号的能力高低的品质因数。通过灵敏度可确定基站能够收到手机信号同时保持连接的最远距离。灵敏度可以按两种方式分类:1) 没有任何外部干扰的静态灵敏度;2) 有干扰的动态灵敏度。

首先谈谈静态灵敏度。在工程术语中,灵敏度由系统噪声系数 (NF) 决定。噪声系数越低,意味着灵敏度越高。通过提高增益以实现所需的系统噪声系数,可实现所需的灵敏度,而增益是由一种称为低噪声放大器 (LNA) 的昂贵器件产生。增益越大,LNA的成本和功耗越高。

遗憾的是,动态灵敏度需要权衡。动态灵敏度意味着静态灵敏度受到干扰会变差。干扰是指接收器上出现的任何不需要的信号,包括来自外界的信号或接收器无意产生的信号,如互调产物。在此背景下,线性度描述系统处理干扰的能力。

在有干扰的情况下,我们费力实现的系统灵敏度会有损失。这种权衡会随着增益提高而变得更糟,因为高增益通常伴随着线性度降低。换句话说,过大的增益会降低线性度性能,导致强干扰下的灵敏度降低。

设计无线通信网络时,网络性能的负担是放在基站端,而不是放在手机端。WA-BS设计旨在覆盖较大区域并实现出色的灵敏度性能。WA-BS必须有最佳静态灵敏度以支持小区边缘的手机,这里的手机信号非常弱。另一方面,在有干扰或阻塞的情况下,WA-BS接收器的动态灵敏度仍须很好。即使基站附近手机的强信号产生干扰,接收器仍然必须对手机发出的弱信号展现良好的性能。

以下信号链是简化的基于分立器件的典型系统接收器。LNA、混频器和可变增益放大器 (VGA) 称为RF前端。RF前端设计的噪声系数为1.8 dB,而ADC的噪声系数为29 dB;在图1的分析中,RF前端增益在x轴上扫描以显示系统灵敏度。

图1. 典型分立接收器信号链示意图。

现在我们来比较一个简化的收发器接收信号链。可以看到,收发器接收信号链的物料清单少于类似的分立器件信号链。此外,收发器片内含有两个发射器和两个接收器。看似简单的集成隐藏了接收器设计的精致,后者通常可实现12 dB的噪声系数。图2所示的以下分析说明了系统如何实现高灵敏度。

图2. 典型收发器/接收器信号链示意图。

图3显示了上述两种实现方案的RF前端增益与静态灵敏度的关系。WA-BS工作在灵敏度几乎要满足最严格要求的区域中。相比之下,小型蜂窝工作在灵敏度曲线斜率最陡的区域,同时仍满足标准并有较小裕量。对于WA-BS和小型蜂窝,收发器均以小得多的RF前端增益实现所需的灵敏度。

图3. 分立接收器与收发器/接收器的灵敏度对比。

动态灵敏度如何呢?在射频前端增益区域,我们会使用收发器设计广域基站,动态灵敏度也比分立解决方案好得多。这是因为较低增益的RF前端在给定功耗下通常具有较高的线性度。在通常使用高增益的分立解决方案中,线性度常常由RF前端决定。在收发器设计中,与分立解决方案相比,干扰导致的灵敏度降幅显著降低。

值得一提的是,在有过多干扰的情况下,系统会将增益降低到可以容忍干扰的程度,并在干扰降低时增加增益。这就是自动增益控制(AGC)。增益减小也会降低灵敏度。如果系统能够容忍干扰信号,通常最好保持尽可能高的增益,以使灵敏度最大。AGC是未来讨论的主题。

总之,此类收发器有两个突出特性:出色的噪声系数和更高的抗干扰性。在信号链中使用收发器,意味着您可以通过小得多的前端增益实现所需的静态灵敏度。此外,较低的干扰水平意味着您可以实现更好的动态灵敏度。如果需要LNA,其成本和功耗也会更低。您还可以在系统中的其他地方作出不同的设计权衡,以利用这些特性。

如今,市场上有可配置的收发器产品,其既适合广域基站设计,也适合小型蜂窝基站设计。ADI公司在发展这种新方法方面发挥着领导作用, ADRV9009ADRV9008 产品适合广域基站和 MC-GSM性能水平。此外, AD9371 系列提供非GSM(CDMA、LTE)性能和带宽选项,但更侧重于功耗优化。

本文远非全面综述。灵敏度话题将在后续文章中进行更深入的讨论。此外,基站接收器设计的其他挑战包括自动增益控制(AGC) 算法、信道估计和均衡算法等。我们计划在本文后续写一系列技术文章,目的是简化设计流程并提升大家对接收器系统的理解。

关于作者

Kenny Man
Kenny Man的25年职业生涯涉及高速仪器仪表和无线基站的系统设计、系统应用以及无线基础设施的系统架构,曾任职于电信设备公司和半导体公司。目前的职责是产品工程,他希望更好地为通信基础设施的构建模块做出贡献。爱好包括徒步旅行、滑雪和阅读历史。
Jon Lanford
Jon Lanford在ADI公司位于格林斯博罗的收发器产品部担任系统与固件验证经理。2003年获北卡罗来纳州立大学电气工程硕士学位之后,便在ADI公司工作。其之前的工程岗位包括GSPS流水线ADC设计和校准算法设计,以及收发器的测试开发。
添加至 myAnalog

作者联系方式

Kenny Man

Jon Lanford

关联至此文章

行业解决方案
产品分类

最新视频 20

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog