摘要
复用LED驱动器有助于提高效率,降低成本;然而设计复用LED电路比较棘手。设计不好的电路会在实际应用中产生不需要的LED电流和假像。本应用笔记详细介绍了与复用LED相关的问题,解释怎样利用MAX6972–MAX6975系列脉冲宽度调制LED驱动器消息电路板来克服这些问题。
注:符号“/” (/MUX1和/MUX0)表明MUX1和MUX0引脚的低电平有效功能。
引言
MAX6972–MAX6975是恒流LED驱动器,用于高速彩色和视频显示电路板。MAX6972/MAX6973可直接驱动16个LED,或者32个复用LED,而MAX6974/MAX6975可直接驱动24个LED,或者48个复用LED。复用工作的好处是加倍了每个驱动器驱动的LED数量,因此,切实降低了成本。
然而,设计不好的LED复用电路会产生假像。LED处于关断状态(即,没有电流流过),当杂散电流流过LED时会出现假像;这导致非常微弱的显示或者假像。这些假像电流一般来自和LED共阳极长走线相关的离散电容,以及本身略有前向偏置的LED导致的离散电容。通过仔细的复用电路设计,MAX6972–MAX6975系列恒流LED驱动器可以防止显示系统中出现这种假像。
典型复用电路
图1所示为MAX6972–MAX6975 (也称为MAX6972和MAX6974评估板)典型的复用电路。
图1. 典型复用电路,/MUX0驱动红色LED,/MUX1驱动绿色LED。
复用晶体管(Q1和Q3)被MAX6972–MAX6975交替接通,而恒流吸收驱动引脚(OUT0–OUTn)交替控制两个状态之间的设置。在状态1,/MUX1为低电平,Q1接通,节点A被上拉至VLED,因此,将所有的绿色LED阳极连接至LED电源。同样的,在状态0,/MUX0为低电平,Q3接通,将所有的红色LED连接至VLED电源。/MUX0和/MUX1输出通过开漏驱动电路,吸收流过562Ω电阻的基极电流,接通pnp晶体管。当/MUX0和/MUX1关断时,开漏输出实际是开路电路,使基极发射极电阻(每个为182Ω)能够关断pnp晶体管。在每一/MUX0和/MUX1状态之间,Q1和Q3都关断16个内部时钟周期(CLKI),如图2中的tEMUX所示。
图2. MAX6972–MAX6975的复用时序。
典型电路中的假像电流
当复用状态从/MUX0变到/MUX1时,杂散电流会导致出现假像,反之亦然。复用电路的LED是不同颜色(发光波长)时,这种效应最为明显,因此,在某些电流情况下,电压降会有很大的不同。
为简单起见,在后面的讨论中简化了图1复用电路,只显示一个红色和一个绿色LED。在下面的例子中,/MUX0通过Q3来驱动红色LED,/MUX1通过Q1来驱动绿色LED。
LED的电压降是:
VRED = 2.0V
VGREEN = 3.1V
电源是:
V+ = 3.3V
VLED = 5.0V
状态0可以很好的描述具有不同前向电压降复用LED导致的杂散电流,其中/MUX0被置位为低电平,红色LED点亮(图3)。
图3. /MUX0被置位低电平,红色LED在状态0中被点亮。
Q3接通后,红色LED (节点B)阳极被上拉至4.9V。电流流过工作端口(即,驱动LED任意PWM周期的通道)的红色LED和恒流驱动器(OUT0)。节点B (显示为集总参数CB)的杂散电容被充电至4.9V。LED阴极被强拉至以下电压,大约等于:
4.9V - VRED = 2.9V
状态0结束时,OUT0驱动器停止工作,/MUX0变为高电平(无效),从LED电源断开阳极电压。由于没有放电通路,红色LED PN结上的电压仍旧保持接近2.0V前向电压降。同样的,由于没有放电通路,杂散节点电容上的电压VCB仍保持为4.9V。这一电压状态在16个CLKI周期的中间状态阶段保持不变。
当状态1开始时,/MUX1被置位为低电平,Q1接通,绿色LED的阳极被连接至5V,所选LED的OUT0电流驱动器开始工作。最终稳定状态如图4所示。
图4. 在状态1,通过Q1和OUT0点亮绿色LED。
阴极电压低于绿色LED电压降,大约等于:
4.9V - VGREEN = 1.8V
红色LED阴极上的1.8V电压表明阳极不能高于
图5. 从状态0到状态1的复用转换期间,杂散节点电容CB至红色LED放电通路导致显示的微弱闪烁。
在前面的状态中,无论红色LED接通还是关断,一直会有CB放电电流。在状态0,节点B的电压总是被充电至4.9V。由于共享共阴极连接时,VRED小于VGREEN,节点B将通过红色LED放电。取决于各种LED上前向电压降的略微不同,CB放电会导致一个或者多个红色LED的微弱闪烁,如图1所示。
消除假像电流
为杂散节点电容提供一个放电通路以及有足够的时间进行放电,可消除假像电流。这可以通过加入电阻R1和R2来实现,如图6所示。在复用状态的空闲周期中,选择合适的电阻值来实现足够的放电。
图6. 为杂散节点电容CB和CA加入电阻R1和R2,提供放电通路。
调整电阻R1和R2,在中间状态间隔对节点A和B进行放电,防止开始下一工作周期时的LED前向偏置。在所示的例子中,开始状态1之前,节点B必须由4.9V放电至低于3.8V。
由系统时钟频率控制中间状态时间,最大时钟频率为33MHz。采用这一最大频率,可以确定R2值。
中间状态时间(图2中的tEMUX)来自系统时钟频率:
tCLKI = 1/33MHz = 30.3ns
以及
tEMUX = 16 × tCLKI = 485ns
每个LED为150pF (来自走线、封装引线和LED PN结少量偏置的组合电容),乘上每个节点的8个LED,可估算出大概的杂散阳极电容:
CB = CA = 150pF × 8 = 1.2nF
将上面的数值代入到该方程中,可以估算出CB所需要的放电电流:
IDIS_B = CB × ΔVCB/Δt
将上面的数值代入到该方程中,可以估算出CB所需要的放电电流:
IDIS_B = 1.2nF × (4.9V - 3.8V)/485ns
IDIS_B = 2.7mA
在需要范围内以最低电压产生额定2.7mA放电电流的电阻值为:
R2 = 3.8V/2.7mA
R2 = 1.4kΩ
可以对IDIS_A和CA进行相同的计算。然而,由于LED前向电压降作用不同,假像电流在状态1到状态0转换时会有不同的影响。在图6电路中,可以看出,状态1至状态0转换时,不会出现假像电流。然而,R1和R2的值相同,/MUX0和/MUX1状态之间的红色和绿色LED可间插使用。
图7. 在中间状态空闲时间tEMUX,杂散电容CB通过R2放电,不会影响通过LED的校准恒流驱动。
电阻R1和R2为每一状态期间的晶体管Q1和Q3加入一个较小的电流负载:
IRn = 4.9V/1.4kΩ = 3.5mA
电流并没有流过恒流驱动器输出OUT0,也没有流过LED,因此,不会影响经过校准的LED电流。
结论
MAX6972–MAX6975复用电路可确保中间状态驻留时间,用于杂散节点电容放电,从而消除了复用显示系统的假像电流。每个MAX6972–MAX6975器件以非常小的成本加入两个电阻,保证了清晰的图像显示,不会产生假像。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}