用线性数字电位器实现对数调节

2007-07-31

摘要

数字电位器(数字可变电阻或digipot)常常用于音量控制。音频系统中,音量衰减应遵循人耳的响应特性,按照对数规律变化。在一些设计中,会使用简单的低成本线性电位器取代对数抽头电位器(log pot)。本应用笔记介绍线性电位器在对数应用中的使用,所采用的电位器为小尺寸、低成本、高分辨率的数字电位器。

下载:GUI软件(ZIP, 229kB)

概述

数字电位器具有可靠性高、尺寸小、易使用等优点,被广泛用来替代机械式电位器,尤其是在音量控制方面,应用非常普遍。考虑到人耳对音量衰减的感知是非线性的,会把对数衰减当作线性衰减,所以,音频设备中一般倾向于使用对数数字电位器,而不是线性数字电位器。如果系统内只提供了高分辨率的线性数字电位器,在不更改系统硬件的前提下,可以采用以下方式将线性电位器(图1)转换成对数电位器。

图1. 该系列数字电位器采用标准配置,具有电阻串的高端、低端以及中心抽头连接点,中心抽头的位置可以沿着电阻串移动。

图1. 该系列数字电位器采用标准配置,具有电阻串的高端、低端以及中心抽头连接点,中心抽头的位置可以沿着电阻串移动。

用线性电位器实现对数调节

利用数学关系式简单、易懂的线性抽头数字电位器,可以完成对数数字电位器的功能。由于数字电位器实质上是一个分压电路,其输出电压与作用在电位器两端的输入电压VIN (VIN作用在RH)存在一定的对应关系,可以用下式表示:

VOUT = VIN(RW-L / RH-L)

其中,RW-L是中心抽头(W)和电阻串低端(L)之间的电阻值,RH-L是电位器两端之间的总电阻。

按照下式计算电压衰减量的分贝数:

衰减量(dB) = 20 * log(VOUT / VIN)

将式(1)的VOUT代入式(2),可以得到以下关系式:

衰减量(dB) = 20 * log[VIN(RW-L / RH-L)/VIN] = 20 * log(RW-L / RH-L)

按照图2所示,电阻值可以用电位器的抽头位置(RW-L)和总的抽头数(RH-L)表示。

图2. 线性电位器的抽头点位于等分电阻串的位置

图2. 线性电位器的抽头点位于等分电阻串的位置

电位器抽头位置(RW-L)可以表示为:

RW-L = (Total_Taps - x) * R

其中x = 1, 2, 3...Total_Taps,Total_Taps是总的抽头数。

由于第一个抽头点(最小衰减量)不含电阻,端至端总电阻为:RH-L = (Total_Taps - 1) * R,衰减量可以用下式表示:

衰减量(dB) = 20 * log[(Total_Taps - x) / (Total_Taps - 1)]

其中x ≠ Total_Taps,如果x = Total_Taps,则衰减量趋于-∞。

结论

由上述分析可见,将线性电位器转换成对数电位器是完全可行的,这种方法非常适合高分辨率线性电位器(128抽头或更高),因为对数电位器的分辨率被严格限定在线性抽头点的范围内(少于128)。此外,由于内部结构,如ESD保护电路或作为开关的晶体管的非线性导通电阻,可能在端点处影响精度。下面给出的程序代码可以实现衰减量与抽头位置之间(图3)以及所要求的抽头位置与衰减量之间(图4)的转换。

图3. 该程序用于衰减量与抽头位置之间的转换

图3. 该程序用于衰减量与抽头位置之间的转换

图4. 该程序用于抽头位置与衰减量之间的转换

图4. 该程序用于抽头位置与衰减量之间的转换

类似文章发表于EE Times,2005年4月4日。



最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目