摘要
本应用笔记讨论了在线路接口单元(LIU)—Analog Devices的DS3150—应用中,如何测量并改进回波损耗(RL)。对回波损耗的定义、要求、测量以及改进方法进行了论述。
回波损耗定义
当高速信号到达传输线路的终端时,如果传输线路没有很好地端接,部分信号能量将会向发送器反射。该反射信号与原始信号混合,这将导致原始信号失真,使LIU接收器很难正确恢复时钟和数据。
回波损耗是原始信号与反射信号的功率比(用dB表示)。因此,回波损耗表示的是反射信号的相对大小,同时也反映了传输线路终端的匹配度或者说失配度。如果在给定频率下测得LIU卡的回波损耗为20dB,则表明在该频率下反射信号比原始信号功率小20dB。
回波损耗要求
对于E3、ITU G.703和ETS 300-686,规定的输入回波损耗如表1所列,输出回波损耗如表2所列。
Frequency Range | Return Loss |
860kHz to 1720kHz | 12dB |
1720kHz to 34368kHz | 18dB |
34368kHz to 51550kHz | 14dB |
Frequency Range | Return Loss |
860kHz to 1720kHz | 6dB |
1720kHz to 51550kHz | 8dB |
Analog Devices的LIU回波损耗测量
ETS 300-686规范中的A.2.5和A.2.6细则描述了测量E3回波损耗的测试设备和程序。图1所示的测试装置用于测量输入回波损耗,并验证其是否符合表1所列出的要求。输出回波损耗的测量装置与之相似,只是测量装置被连接到了发送器的输出而非接收器输入。
图1. 回波损耗测量装置
图1装置中,回波损耗电桥采用的是Wide Band Engineering, Inc.的A57TLSTD。两个50Ω/75Ω阻抗转换器(Wide Band Engineering的A65L)用来连接75Ω电桥与50Ω信号发生器和50Ω频谱分析仪端口。图1中桥右侧的75Ω精密电阻是回波损耗桥的组成部分。Advantest的R3132频谱分析仪作为信号发生器和频谱分析仪。
在图1装置中,发生器在860kHz至51550kHz的频率范围内,提供峰值为1V的正弦信号。
若要在测量回波损耗之前检查测试装置,电桥的NTP接口(图1中左侧的接口)应连接至75Ω ±0.25%的测试负载。在图1装置中,这个精密电阻是Wide Band Engineering Company的回波损耗桥中的一个元件。用该电阻作为测试负载时,回波损耗应比表1所要求的回波损耗高出20dB以上。图2所示为使用图1装置、在75Ω ±0.25%测试负载下所测得的回波损耗。1720kHz频率下,该装置测量所得的回波损耗为45.27dB。
图2. 75Ω测试负载的回波损耗
将电桥的NTP接口连接至DS3150DK评估板的接收端口,并采用330Ω标准端接电阻,在1720kHz频率下所测量的回波损耗为15.27dB,如图3所示。该值并不能满足表1中的要求。下面将阐述如何改进回波损耗以满足那些要求。
图3. DS3150DK的回波损耗
改进DS3150应用电路的回波损耗
有多种方法可以对DS3150 LIU的回波损耗加以改进:
- 终端电阻值由330Ω改为390Ω。
- 用T3002变压器替代PE-65968变压器,并在一次侧绕组上增加一个100nH串连电感。
通过改变终端电阻(从330Ω到390Ω)改善DS3150的回波损耗
DS3150接收器的标准端接网络如图4所示。由于严格依照正确的特性阻抗对PCB布线非常困难,因此通常需要对理想的330Ω终端电阻值进行调节,以改善回波损耗。
图4. DS3150DK的原始终端网络
使用DS3150DK电路板时,用390W电阻替换330Ω终端电阻,可以大大改善回波损耗。采用390Ω终端电阻时,DS3150DK在1720kHz频率下的回波损耗为18.01dB (图5),而在34.01MHz频率下的回波损耗为23.39dB (图6)。以上这两个值都能满足表1中的要求。
图5. DS3150DK终端网络经调整后,在1720kHz频率下的回波损耗
图6. DS3150DK终端网络经调整后,在34.01MHz频率下的回波损耗
通过改变变压器,并增加一个100nH的一次侧绕组串连电感,改善DS3150的回波损耗
在本例中,对DS3150DK评估板作了如下调整:
- 替换PE-65968变压器为T3002变压器;
- 在一次侧绕组上串连一个100nH电感。
经过调整后,采用标准终端网络的DS3150接收器示于图7。
图7. 调整后的DS3150DK终端网络
图8. 调整终端网络后的DS3150DK在1720kHz处的回波损耗
图9. 调整终端网络后的DS3150DK在34.37MHz处的回波损耗
结束语
本文所述的回波损耗测量技术和终端电阻调节也适用于其他Analog Devices的DS3/E3/STS-1线路接口单元(LIU)和单片收发器(SCT)。应首先采用330Ω标准终端电阻对电路板进行测量,之后再决定是否需要调整设计以满足回波损耗规范。如果采用330Ω终端电阻时,回波损耗不能满足要求,可以采用调整终端电阻,或在一次侧串连电感的方法,来尝试改进回波损耗。
如果您有关于回波损耗或Analog Devices电信产品使用中的任何其他问题,请联络我们的电信产品应用支持。
关联至此文章
产品
单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器
3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器
3.3V、DS3/E3/STS-1线路接口单元
3.3V DS21352及5V DS21552 T1单芯片收发器
DS3/E3单芯片收发器
3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
T1/E1/J1单芯片收发器
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
3.3V/5V、E1单芯片收发器(SCT)
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
单/双/三/四路、DS3/E3单芯片收发器
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
单/双/三/四路ATM/分组PHY,内置LIU
单/双/三/四路、DS3/E3/STS-1 LIU
DS3/E3单芯片收发器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}