利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本

2009-10-29

摘要

人们对电力需求的增长以及节能意识的增强使得全球在电力传输基础架构领域的投资迅速增长,这也带动了高级电力线监控系统在单相和多相应用中的市场,使其成为新一代“智能电网”的关键技术。随着对系统性能的要求越来越严格,设计人员开始在电力线监测或多通道SCADA (管理控制和数据采集)系统中关注同时采样、多通道、高性能ADC的使用。

本文还发表于Analog Devices工程期刊,第67期(PDF, 5MB)。

类似文章发表于EDN杂志的网站,2009年8月18日。

引言

一个高级电力线监控系统通常由功率监测、负载均衡、保护以及表计功能组成,这一架构能够使电力得到有效传输,用户充分利用电力资源,保证电网的高效运转。随着电力的有效传输,高级电力线监测系统能够预测电力需求、检测并报告故障条件,还可以记录、动态均衡负载以节省能源,监测(和控制)电力传输质量、协助保护设备。

为了实现这些系统监控功能,需要使用ADC (模/数转换器)监测多相电压和电流。此外,为了满足各种标准的苛刻要求,测量并优化功率因数损耗,这些转换器必须能够同时同步采样三个通道(以及零相通道)。考虑到对单个转换器进行同步比较困难,厂商在单一封装内集成了多路同时采样ADC。如果需要更高集成度的方案,可以选择定制ASIC同时采样转换器。

性能测试—当地标准与国际标准的要求

不同的国际标准对电能测量精度的规定不尽相同,这为电力线监控系统的开发带来一定的难度,所设计的产品很难得到普遍认同。供电量的测量特性必须满足当地标准或国际标准的规定。EU (欧盟)标准EN 50160、IEC 62053和IEC 61850对于现代电力监控系统使用的多通道ADC的精度给出了严格的下限要求。此外,电力线监控系统对于电力传输的实时监测精度的要求也越来越严格,而且需要完备的故障检测和保护以及动态负载均衡功能。例如,EU标准IEC 62053 0.2类(被普遍作为一种全球性的公共标准)要求表计精度达到标称电流和电压的0.2%。为了精确测量功率因数,相位匹配度应该达到0.1%甚至更好。

国际标准和当地标准不仅给出了最低精度的要求,还给出了现代电力线监测和计量系统对于采样速率的要求。要求对交流电源进行更加严格的高次谐波分析,快速检测故障条件,例如,瞬间的电压毛刺和电压跌落故障。由此可见,这类应用需要在高达90dB的动态范围内、以16ksps甚至更高的采样速率,对多个通道进行高精度、同时测量。

目前,全球的许多国家已经采纳了EU标准,因此,最好参考这些测量标准,将其作为系统必须满足的指标。表1归纳了EN 50160的要求。

表1. EN 50160电能规范
Supply Voltage Phenomenon Acceptable Limits Measurement Interval Monitor Period Acceptance Percentage (%)
Grid Frequency 49.5Hz to 50.5Hz, 47Hz to 52Hz 10s 1 week 95, 100
Slow Voltage Changes 230V ±10% 10min 1 week 95
Voltage Sags or Dips (≤ 1min) 10 to 1000 times per year (under 85% of nominal) 10ms 1 year 100
Short Interruptions (≤ 3min) 10 to 100 times per year (under 1% of nominal) 10ms 1 year 100
Accidental, Long Interruptions (> 3min) 10 to 50 times per year (under 1% of nominal) 10ms 1 year 100
Temporary Overvoltage (Line-to-Ground) Mostly < 1.5kV 10ms 100
Transient Overvoltages (Line-to-Ground) Mostly < 6kV 100
Voltage Unbalance Mostly 2%, but occasionally 3% 10min 1 week 95
Harmonic Voltages 8% THD 10min 1 week 95

对于谐波电压,EN 50160要求能够测量50Hz/60Hz电源电压的25次谐波,而对于一些非线性负载,例如:感性电机和开关电源驱动器,则要求测量50Hz/60Hz电源电压的127次谐波。

另外,需要特别注意的是:IEC 61850等一些新兴标准还建议记录电力系统的瞬态事件,每个交流周期的采样次数将达到256次甚至更高。

典型的电网监测系统

全球的3相电网的分布形式均采用所谓的“Y型连接”,“Y型”表示三路电压彼此之间的相位偏差一周的三分之一(120°)。第4条线或零相通常供给非平衡负载。如果三相中的每相负载保持均等,则系统保持均衡,没有电流流入零相。典型的电网监测架构如图1所示,每相功率(电压和电流)可通过电流变压器(CT)和电压变压器(电力分配系统中也称为电动势变压器,PT)测量。一个完整的系统应该包括四对线路(三相中的每相对应一对,零相对应一对)。

Figure 1. Typical power-grid monitoring application using simultaneous-sampling ADCs.

图1. 采用同时采样ADC的典型电网监测系统。

按照图1所示,ADC同时测量三相和零相的电压、电流,对采样和经过数字转换的数据进行数字处理后,可以得到有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数,并且可以动态调节电力线负载,修正功率因数,从而提高供电效率。对采样数据进行FFT (快速傅立叶变换)运算,可以测得频率和谐波失真,确定系统损耗、噪声影响等信息。

电力监测系统的要求

电力监测设备必须能够以高达60Hz × 256或高于15,360sps (每秒采样数)的采样率测量瞬态电流和电压,以满足标准要求。根据精度要求,系统中所使用的ADC的动态范围需要达到90dB。

电压测量ADC的动态范围可以根据所监测的最大电压和标称电压,按照功率测量的精度要求进行计算。例如,如果设计要求测量1.5kV (1500V)的临时性过压(低于故障条件),电源电压标称值为220V,精度指标要求达到0.2%,电压测量子系统的总动态范围至少为:

20log ((1500/220) × 2000) = 83dB

注:所有计算中,假设设计精度要求为0.05%,优于精度为0.2%的标准要求。这一设计裕量可确保最终系统满足标准要求。

电流检测也会影响ADC的规格,如果电力监测系统设计要求达到典型值为100A:10A (10A标称值、100A最大值)和0.2类(0.2%)规范要求,电流测量子系统的总动态范围为:

20log ((100/10) × 2000) = 86dB

从上述案例可以明确看出当前设计对高性能ADC的需求,对于86dB的动态范围,需要采样率为16ksps甚至更高采样率的16位ADC。为了确保精确测量3相和零相Y型系统的电流和电压,ADC必须能够同时采样多达八个通道(四路电压、四路电流)。此外,还需要修正变压器引入的电流、电压的相位偏移(或延时),这一点对于测量并修正功率因数,有效提高供电效率的系统非常重要。

ADC选择

为电网监测系统选择正确的ADC时,设计人员必须了解采样速率和标准要求。对于当前设计,他们还必须考虑其它因素,例如:有效输入阻抗(ZIN)、信号相位调节、小尺寸封装等。了解这些需求后,设计人员将注意力转向支持多通道同时采样的高性能ADC,用于电力线监控或多通道SCADA (管理控制和数据采集)系统。

几种ADC方案能够满足电网监测的苛刻要求,这些目标方案中的绝大多数是6通道、16位同时采样ADC,采样速率可达250ksps。

有些公司提供六通道、低功耗、250ksps SAR (逐次逼近寄存器)型ADC。Analog Devices提供的MAX11046在单一芯片内集成了八路高精度、低功耗、16位、250ksps SAR ADC。MAX11046能够达到高于90dB的信噪比。

有效输入阻抗(ZIN)

ZIN由输入电容和采样频率确定:

ZIN = 1/(CIN × FSAMPLE)

式中,FSAMPLE为采样频率,CIN = 15pF。

如果ADC具有较高的ZIN,如:MAX11046,则可直接连接到电压和电流测量变压器。这种连接省去了外部精密仪表放大器或缓冲器,从而有效降低系统成本、电路板面积以及系统功耗。图2所示应用案例给出了基于MAX11046 EV (评估)板的单相监控系统,连接到电力线监测变压器。从结构图可以看出:电力线变压器与同时采样、多通道数据转换器之间的连接非常简单,可有效节省成本和空间。对于三相供电系统,可以把该电路复制到三相的每一相以及零相。

Figure 2. Multichannel simultaneous-sampling ADCs such as the Analog Devices MAX11046 simplify the design of advanced power-monitoring systems. A single-phase monitoring solution is shown in this example.

图2. MAX11046等多通道同时采样ADC可有效简化高级电网监测系统的设计,这里给出了一个单相监测方案的例子。

信号相位调节

当高压信号通过变压器并瞬变到较低电压时会产生一定的相差(或延时),该延时在电力管理或电网监控应用中造成比较严重的问题。为了解决这些问题,设计人员需要在后端通过软件调节相位,或者在前端通过ADC重新调整信号,消除电压和电流信号的偏差,以便在Y型配置下获得真实、精确的功率因数测量。三相电的相差偏离120°表示存在功率损耗,一旦精确测量到了功率因数,即可对其进行修正,使电网保持高效运转。

传统方案中,利用同时采样、多通道、16位ADC解决信号相位调整问题时采用的是数字方式,对ADC输出数据进行后续处理。Analog Devices的MAX11046高精度数据转换器即采用这种方式调整相位,使用这种ADC,需要占用较大的软件开销调整信号相位。

目前新推出的一些ADC方案能够独立调节每个通道的输入相位,可调节延时为0至333µs,调节步长为1.33µs。这种设计节省了上面提到的软件开销,MAX11040K 24位、4通道、Σ-Δ ADC即采用了这一方案,采用级联配置后能够对最多32个通道进行高精度的同时采样。每个通道所具备的可调节采样相位功能能够在内部补偿外部变压器或输入滤波器产生的相差。低电平有效的SYNC输入可以利用远端时钟源周期性地同步多达八个器件的转换时序。

小尺寸封装

在许多电网监测应用中需要考虑物理尺寸问题,因为系统通常需要监测多路多相电源,特别是在电力分配中心。对于不同方案,ADC每个通道占用的电路板面积也不同,例如:MAX11040K每个通道占用的面积是15.9mm2,尺寸只有其它厂商方案的一半。

ADC较高的封装密度允许在PCB板上容纳更多通道,有助于减小整体测量系统的尺寸、功耗及成本。

过压保护

优化系统设计还必须避免系统在过压或其它电力线干扰下出现失效,MAX11040K以及该系列的其它器件集成了过压保护功能(类似于ESD保护),保护电路使用了6V钳位二极管和内部逻辑电路,逻辑电路检测到过压时能够将故障位置位。其它ADC供应商采用了自己的保护架构,但多数需要使用外部二极管。

使用ADC时,检测电网的短路和开路故障是这类保护系统最重要的功能。通过观察ADC的数据进行检测。制定在什么条件下触发继电保护是一个复杂问题,很大程度上取决于监测系统厂商。尽管如此,比较公认的一种看法是:故障条件下触发继电器保护与不触发的结果同样糟糕。

结论

人们对电力需求的增长使得电力传输基础架构或“智能电网”的投资迅速增长,通过集成功率监测、负载均衡、保护以及表计功能,构建高级电力线监测系统,电力公司(和用户)能够更有效地监测、传输、使用并控制电网。

标准的多样性以及不同企业提出的种种要求一方面增加了电网监测系统的开发难度,另一方面也需要这些设备得到更普遍的认可。一些较为严格的标准,例如:EN 50160、IEC 62053和IEC 61850,规定了较高的能量检测精度,给出了严格的下限要求;这些标准还要求采样速率满足实时电力传输监测、故障检测以及动态负载均衡的要求。标准为现代多通道监测系统所使用的ADC制定了严格、清晰的原则。其它考虑因素,包括:有效输入阻抗(ZIN)、信号相位调节以及小尺寸封装等,也会影响ADC的选择。

目前,高性能、同时采样ADC通常针对三相电(和零相)的监测及测量系统进行优化,这些器件也成为高密度设计的首选方案,在提供高性能指标的同时还能够降低整体系统的成本,使电路板面积最小。



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目