摘要
高亮度(HB) LED是电池备份照明中的优选方案,特别是应急照明设备。然而,将高效率LED光源与高容量、单节Li+电池组合在一起时会面临诸多挑战。本应用笔记介绍了利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源产生HB LED驱动的实用方案。
本文于2012年3月刊登在Electronics。
概述
高亮度(HB) LED目前已广泛用于各种照明设备,其光输出量(发光效率)通常以流明/瓦为单位计量,已经超过了荧光灯的发光效率。可靠性及安全特性使得HB LED成为电池备份照明系统(应急照明等)的优选方案。
随着LED制造技术以及电池技术的进步,目前最高容量的锂离子(Li+)电池能量密度可以达到750kJ/kg左右;镍氢(NiMH)电池的能量密度略低一些,大约为200kJ/kg (而汽油的能量密度为44MJ/kg)。单节Li+电池的端电压约为3.7V,要想直接驱动多个串联的LED,则需把多节电池串联在一起,但这会带来功率分配等设计问题,用户也往往首选单节电池供电的方案。
采用高容量、单节Li+电池驱动高效率LED光源时,由于电池电压仅为3V至4V,需要解决电源转换问题。本应用笔记介绍了Analog MAX16834 HB LED驱动器从低压电源产生HB LED灯串驱动的解决方案。
采用连续boost模式驱动LED灯串时效率低下
以常见的boost配置拓扑为例,例如:标准的MAX16834 HB LED驱动器评估板(EV) MAX16834EVKIT (图1)。
图1. 常见的HB LED驱动器boost配置
为了向开关MOSFET提供足够的栅极驱动电压,MAX16834要求工作电压至少为4.5V,以便MOSFET进入低阻导通状态。对于采用n沟道FET工作在boost模式的HB LED驱动器,这者要求很常见。
单节Li+电池的驱动电压可能低至3V,无法支持电路中FET及其它电路的正常工作。这就需要将电池电压提升到较高电压,器件即可正常工作。
首先,驱动电路提升电池电压用于控制器供电,然后再为LED灯串提供所要求的驱动电流,这种架构会在一定程度上增大功耗,进而影响电池的使用寿命。因为总体效率是每一级效率的乘积,例如,如果升压效率为70%,而控制级的效率为70%,那么总体效率只有大约50%。
本文介绍的方案采用低成本、低功耗boost转换器为评估板中的HB LED驱动器提供稳定的5V电源。同时,由电池直接驱动FET boost转换器。这种方式下,只对电池进行一级升压,即可为LED灯串供电。
Boost转换器同时为LED灯串和FET供电
MAX16834是一款通用的HB LED驱动器,允许通过模拟和脉宽调制(PWM)进行调光。器件可实现升压、升/降压、SEPIC和高边buck拓扑。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,器件还可驱动n沟道PWM调光开关,以实现LED PWM调光。器件集成了宽范围调光、固定频率HB LED驱动所需的全部电路。
需要对MAX16834EVKIT进行一些更改,该设计中使用了MAX8815A boost转换器。其评估板默认设置为5V输出,无需更改标准电路(图2)。
图2. MAX8815AEVKIT提供所需的5V输出,无需更改电路
方案设置
整个电路用于驱动6只Seoul Semiconductor P7 LED组成的灯串,可提供高达1A的驱动电流。虽然LED可以通过大于1A的电流,但标准MAX16834评估板的最大电流为1A,足以支持设计分析。图3所示为HB LED驱动器和升压转换器配置。
图3. MAX16834 HB LED驱动器和MAX8815A升压转换器
为了消除电池放电期间对电压的影响或电池阻抗的升高,可采用大电流、低电压电源代替电池,从而使输入电压保持基本稳定,通过改变LED驱动电流改变系统负载。
测量输入和输出的电流、电压,得到5V、4V和3V电源下系统的性能参数,这些数据模拟单节Li+电池的预期电压范围。测量输入和输出电流需要独立校准的数字电压表(DVM),当然也有替代方案。可利用MAX9938电流检测放大器评估板测量输入电流,采用非常小的检流电阻,将其引入的测量误差降至最小。标准分流器为50mΩ、4端电阻,采用6个100mΩ电阻并联在其两端,得到12.5mΩ检流电阻(图4)。
图4. MAX9938EV标准分流器为50mΩ、4端电阻(R1)。利用6个100mΩ电阻并联R1,得到12.5mΩ检流电阻。
因此,评估板从2.5V/A转换为625mV/A,这样,即可用同一DVM测量所有电压。
利用同一数字电压表(DVM),通过测量评估板上0.1Ω串联电阻的电压,即可确定输出电流。这一方法确保所有电流、电压读数均通过电压测量确定。使用同一DVM完成所有测量,从本质上抵消了测试装置的校准误差,系统测试如图5所示。
图5. 系统框图
将电压测量结果输入Excel®电子表格,计算输入/输出电流及输入/输出电压测量值,绘制三种电源电压下的系统效率(表1和图6)。
Measurements at 5V (nom) | |||||||||
VIN | 4.98 | 4.97 | 4.94 | 4.93 | 4.91 | 4.89 | 4.86 | 4.83 | 4.81 |
VOUT | 4.91 | 16.27 | 16.7 | 16.89 | 16.98 | 16.98 | 17.01 | 17.85 | 17.99 |
Current in (A) | 0.04 | 0.50 | 1.03 | 1.47 | 1.97 | 2.44 | 3.05 | 3.36 | 3.79 |
Current out (A) | 0 | 0.13 | 0.28 | 0.41 | 0.54 | 0.67 | 0.82 | 0.86 | 0.95 |
Power in (W) | 0.17 | 2.50 | 5.07 | 7.24 | 9.67 | 11.93 | 14.82 | 16.23 | 18.24 |
Power out (W) | 0 | 2.18 | 4.71 | 6.91 | 9.24 | 11.33 | 13.91 | 15.42 | 17.13 |
Efficiency (%) | 0 | 87.04 | 92.81 | 95.40 | 95.52 | 94.92 | 93.88 | 95.03 | 93.90 |
Measurements at 4V (nom) | |||||||||
VIN | 4.02 | 4 | 3.97 | 3.96 | 3.94 | 3.92 | 3.89 | 3.88 | 3.85 |
VOUT | 3.95 | 16.1 | 16.65 | 16.89 | 17.14 | 17.36 | 17.56 | 17.74 | 17.88 |
Current in (A) | 0.03 | 0.50 | 1.08 | 1.45 | 1.91 | 2.44 | 3.21 | 3.38 | 4.08 |
Current out (A) | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | 0.52 | 0.66 | 0.69 | 0.80 |
Power in (W) | 0.13 | 1.98 | 4.27 | 5.75 | 7.53 | 9.55 | 12.50 | 13.10 | 15.71 |
Power out (W) | 0.00 | 1.74 | 4.01 | 5.47 | 7.22 | 9.10 | 11.59 | 12.15 | 14.32 |
Efficiency (%) | 0.00 | 87.64 | 94.01 | 95.12 | 95.79 | 95.29 | 92.73 | 92.77 | 91.18 |
Measurements at 3V (nom) | |||||||||
VIN | 3.01 | 2.99 | 2.976 | 2.957 | 2.94 | 2.924 | 2.885 | 2.867 | |
VOUT | 2.95 | 16.07 | 16.45 | 16.73 | 16.86 | 17.11 | 17.37 | 17.45 | |
Current in (A) | 0.03 | 0.56 | 1.02 | 1.52 | 1.96 | 2.40 | 3.46 | 3.88 | |
Current out (A) | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.51 | 0.57 | |
Power in (W) | 0.10 | 1.66 | 3.02 | 4.49 | 5.77 | 7.02 | 9.98 | 11.11 | |
Power out (W) | 0.00 | 1.43 | 2.75 | 4.22 | 5.28 | 6.42 | 8.84 | 9.86 | |
Efficiency (%) | 0.00 | 85.91 | 90.86 | 93.80 | 91.50 | 91.37 | 88.55 | 88.70 |
图6. MAX16834 HB LED驱动器在三种电压下的性能数据
测量时,负载从零(全部LED熄灭)增大至评估板满载(LED灯串电流最大约1A)。数据表明,电压较低时,提供给输出的功率减小。这是因为输入电源将系统的输入电流限制为4A,电池源通常也存在此类限制。
结论
对电路进行少许修改,MAX16834可用于驱动HB LED灯串。即使在电池电压低至3V时,总体转换效率也可维持在大约90%或以上。能够帮助工程师采用最新技术、高容量Li+电池提供照明解决方案,避免多级电源转换而导致的效率低下问题,有助于延长电池使用寿命。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}