什么是iButton器件?

2006-10-05

Figure 1

   

摘要

本应用笔记主要介绍了iButton®器件。讨论了iButton器件的基本知识:定义、构成及部分应用。本文阐述了系统如何通过其1-Wire®接口与iButton器件进行通信。还论述了iButton器件的类型、iButton器件的坚固性、保证唯一的64位序列号,以及可提供的iButton附件。

引言

iButton Can iButton®器件是一个封装在16mm厚的不锈钢外壳内的计算机芯片。由于其采用独特的坚固外壳,可以将最新信息随人或目标物体携带到任何地方。实际上由于钢制的iButton外壳足够坚固,可承受室内或室外的各种苛刻环境,使得iButton器件几乎可以安装在任何地方。iButton器件十分的小巧轻便,可以附着在钥匙链、戒指环、手表或其他个人物品上,非常适合在日常生活中控制诸如建筑物及计算机、资产管理以及各种数据记录的访问权限。

iButton的组成

外壳和金属扣环


iButton Can iButton器件利用其不锈钢‘外壳’作为电子通信接口,每个外壳都具有一个数据触点,称作“盒盖”,以及一个接地触点,称作“盒底”。这些触点都被连接至内部硅片。盒盖是外壳的顶部;盒底则由外壳的边缘和底部组成,包括一个便于按钮附着在其他任何物件的凸缘。这两个触点由聚丙烯扣环隔离。


1-Wire接口


1-Wire Interface 仅将iButton器件与上述两个接口轻触,就可以通过1-Wire®协议与其进行通信。1-Wire接口具有两种通信速率:标准模式下为16kbps,过驱动模式下为142kbps。欲了解更多详细信息,请参考应用笔记3989:“通过单个触点增加控制、存储器、安全和混合信号功能”。


地址


每个iButton器件外壳内部的芯片都有一个由激光刻入、不可更改的唯一地址。该地址(如2700000095C33108)可作为每个iButton器件的序列号或者标识。


iButton版本


目前,iButton产品线包含超过20种产品,为基本按钮增加了各种功能。iButton器件提供如下类型:

  • 仅有地址
  • 存储器
  • 实时时钟
  • 安全
  • 数据记录器

如需了解该产品的更多信息,请参见设计指南1796:“Overview of 1-Wire® Technology and Its Use”。


如何读写iButton器件的信息?


Blue Dot Receptor iButton器件和PC机之间的信息传输是通过短暂接触实现的,其传输速度高达142kbps。只需用iButton器件轻触连接至PC的蓝点接受器或其他iButton探测器即可。用电缆将蓝点接受器连接至PC机空闲端口上的1-Wire适配器。现有的1-Wire适配器支持USB端口,串行端口以及并行端口。蓝点接受器和1-Wire适配器价格低廉。产品价格和供货信息请联系Maxim Direct。

iButton器件还是AutoID和多种便携应用的最终信息载体。所有最新的掌上电脑和PDA都可以与iButton器件进行通信。欲查看能与iButton器件进行通信的便携设备的完整列表,请访问iButton方案搜索(English only)。


iButton器件的坚固耐用性如何?


Mud Photo iButton器件内的硅晶片最大限度的受到耐用材料 - 不锈钢的保护。你可以将其扔在地上,踩在脚下,或者随意刮擦。iButton器件经过磨损测试,具有10年的使用寿命。


用iButton器件可以做什么?


iButton器件非常适用于任何需要将信息随身或随物携带的应用。iButton器件可附着在钥匙链、手表或戒指上,可授权其拥有者进入建筑物,使用计算机、仪器和交通设备等。iButton器件可附着在工具包(work tote)上,对诸如生产制造、产品传递以及维护工作的全过程进行测量,以提高工作效率。有的iButton器件可以在小型交易中存储电子现金,诸如:运输系统、停车收费和售货机等。iButton器件还可以作为电子资产标签,保存跟踪贵重设备资产所需的信息。点击这里可以获得遍及全球的一些iButton应用(English only)。


实现iButton应用,需要做些什么?


任何iButton应用都是由以下四个基本部分组成的。

  • iButton器件
  • 主机系统:可以是一台PC机、膝上电脑、掌上电脑,或者嵌入式系统。
  • 读/写设备,可以向按钮写入信息或从按钮读取信息。可以是上面所提到的蓝点,笔式探测器或者掌上设备。
  • 连接iButton器件和计算机并按所需格式生成所需信息的软件层。从网站上可以免费下载多个软件开发工具(SDK)。若要获得SDK的列表以及下载链接,可参见该页。我们还提供适合Microsoft平台的1-Wire驱动器:OneWireViewer,以及能读/写/使用任何iButton器件的演示程序。

设计一个简单iButton应用的费用如何?


加上编程时间, 低于$50 (US$)。

  • iButton器件单价在$2和$95之间;如果大量订购还有折扣。
  • 蓝点接受器和1-Wire适配器可组成一个简单的读/写设备,其费用在$38和$43之间。
  • OneWireViewer演示软件和SDK可从我们的网站上免费下载。

以上是启动设计时所需的所有元件。您可以访问我们的产品选型指南和在线订购获得所有产品的详细资料、确切报价以及享受的折扣(取决于订购量)。


相比于其他技术,iButton器件拥有哪些优势?


在开发iButton解决方案时,您也许会想到许多互补的技术。可能是条形码、RFID标签、磁条、感应卡以及智能卡等。不同于条形码和磁条卡的是,大多数iButton器件不仅能读取,并且还能写入。另外,iButton器件的通信速率和产品使用范围远远超过RFID通常所用的简单存储器。在坚固耐用性方面,薄塑料智能卡更是无法与不锈钢外壳iButton器件的高强度相比。


若不想自己开发应用方案,是否能提供整套解决方案?


我们与许多公司建立了授权解决方案开发商(缩写为ASD)的合作伙伴关系,这些公司开发iButton监管系统,可用于包括访问控制、计时和出席记录、工资单、卡车队维修记录、设备生产控制、费用征收等等。ASD还可以开发定制的iButton应用 - 您只需和开发商进行协商讨论。您可以通过iButton方案搜索来查找我们在世界各地的合作者所提供的解决方案。


什么人在使用iButton器件?


目前约有超过1.75亿个iButton器件在流通使用中。用户名单难以列出。点击这里可以了解更多的应用。

另外,若想获得更多的如何使用iButton的信息,可以查看我们的iButton视频文件



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

DS1990R
量产

序列号iButton

DS1961S
量产

带有SHA-1引擎的iButton 1Kb EEPROM

DS1985
量产

iButton 16K位只添加

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目