电源电压为动态时

2020-03-01

稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?

动态电压调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因。

在轻载运行条件下,提高PFC级的转换效率

用于功率补偿的功率因数校正(PFC)级,可将电网电压的交流电压提升至直流中间电路电压。在240 V交流系统中,这种中间电路电压一般为380 V,如图1所示。 ADP1047  PFC控制器可以使用DVS,在不影响设定的380 V电压的情况下独立降低输出电压负载,例如,降低至360 V。在采用部分负载运行期间,此举可以提高电源的转换效率。

An ADP1047 PFC stage with a downstream ADP1046 dc-to-dc converter

图1. 带下游ADP1046直流-直流转换器的ADP1047 PFC级。

微控制器在各种工作状态下高效运行

另一个DVS使用示例如图2所示。在此示例中,ADP2147 降压型开关稳压器为数字信号处理器(DSP)供电。在许多应用中,都可以使用微控制器、DSP或FPGA来提高系统效率,方法是:在处理器处于待机模式时降低内核电压。在VDD_INT电压(内核电压)降低(例如,在DSP在低负载状态下运行时,从1.2 V降低至1.0 V)时,多种DSP,包括ADI公司提供的ADSP-BF527 都可以更高效地运行。处理器的功耗在很大程度上与其时钟频率和工作电压的平方成比例。将ADSP-BF527的电源电压降低25%,动态功耗会降低超过40%。ADI的许多DSP都具有类似特性。

An ADP2147 switching regulator with DVS for efficient operation of an ADSP-BF527

图2. 具有DVS功能的ADP2147开关稳压器可实现ADSP-BF527的高效运行。

改善负载瞬态后的恢复速度

如之前的两个示例所示,使用DVS的常见原因是提高效率或降低损耗。但是,也存在其他一些有趣的应用。许多系统都要求采用经过精准调节的电源电压。对于图3所示的电压范围,可以使用1.2 V内核电压。该电压可以为1.2 V ± 10%。在这个示例中,在静态负载下和负载动态变化时都要保持电压不变。如果将反馈控制设置在允许范围的中间,一半范围适用于静态误差源,也适用于负载瞬态之后的动态电压变化。有一个小技巧,即在低负载时稍微提高输出电压,在高负载时稍微降低输出电压。在高负载情况下,有时会采用更低负载,此时一般出现小幅度电压过冲。可以通过稍微降低高负载的设定点电压,将这种电压过冲保持在允许范围内,如图3所示。左侧为高负载,右侧为低负载。

Dynamic adjustment of a supply voltage depending on the load current

图3. 基于负载电流动态调节电源电压。

相反的情况自然也适用。当负载较低时,它在某个时间点会上升。可能动态出现电压过冲。在低负载下,电压稍微升高,因此仍保持在允许范围内。对于这种特性,通常称之为电压自动定位。

除了上述应用外,还有许多其他应用的动态变化电压也是有利的。例如控制直流电机、操作执行器,或驱动Peltier元件进行温度调节。动态电压调节是指动态调节生成的电压,对于许多应用,这种调节非常有帮助,甚至是必要的。特别是在数字控制电源中,DVS很常见,也很容易实现。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电...
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目