signals header
Engineers study an augmented reality factory
Engineers study an augmented reality factory

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Joe Barry
Joe Barry,

通信和云业务事业部市场、系统与技术副总裁

ADI公司

作者详情
Joe Barry
Joe Barry是ADI公司通信和云业务事业部市场、系统与技术副总裁。他负责无线细分市场,以及高速转换器、SDR收发器和微波通信技术部门。26年来,Joe在无线通信、消费电子和半导体行业担任多个领导职务。他拥有格林威治大学电气和电子工程学士学位以及利默里克大学工商管理硕士学位。Joe在模拟和数字音视频技术领域拥有五项专利。
关闭详情

5G无线电网络:未来工厂的核心


5G无线电网络的广泛采用将深刻影响着我们个人和职业生活的方方方面。通过重新设计今天的传统通信基础设施,5G影响在消费电子应用、数字医疗、智慧城市和交通运输方面将比4G/LTE更深远。在5G无线电网络重塑的所有商业领域中,毫无疑问,工业自动化或工业4.0的转型最大。

根据IHS Markit¹,即使5G开始在全球部署,工业和工厂环境中的网络基础设施仍然主要是有线的。工业以太网提供速度和可靠连接的优势,但在物理灵活性和带宽方面受限。

智能工厂要继续变得更智能,有线网络必不可少。然而,从有线网络转变为无线网络是一项复杂的升级。每个工业客户都有一组独特的环境(从文化素质到财务状况再到对创新的欲望),会动摇组织进行重大无线升级的能力。

5G网络的经济机会

139亿美元
2028²年实现5G专用网络
3,4000亿美元
2035³年实现支持5G的制造输出

无线电领域的重大转变

这种重大转变的核心技术就是无线电。5G无线电网络标志着与4G和早期无线网络架构的根本偏离。4G网络建设非常严格,通常包括宏基站和不灵活的核心网络,该网络主要使用专有硬件。它们还采用传统的传输模式,即RF信号会辐射到一个扇区内的所有用户。

Diagram of 4G base station’s rigid network structure
严格建设的4G网络的当前状态。

相比之下,5G网络集成的无线电数量数倍于4G网络能够支持的无线电数量,利用可以针对特定用户和地点的先进波束成型技术,从而使频谱效率提高了5倍。当然,在尺寸和功耗不相应增加的情况下提高无线电密度意味着复杂性更高。

Diagram of 5G base station’s flexible network structure
更多的无线电一方面带来更多的复杂性,另一方面带来了更多机会。

巨大的变化伴随vRAN而来

ADI实现的基本变化之一是从专有的固定无线电接入网络(RAN)转变为虚拟RAN (vRAN)。这标志着5G硬件从物理专用硬件进化至软件定义替代方案,其中大部分网络运营和管理都在云端处理。这将导致行业通过分解硬件元件(包括无线电、数字和中央单元以及核心网络)来构建和部署5G基站的方式发生巨变。

vRAN模型的优势是它支持全新的新兴使用案例。此优势通过引入网络切片来实现,在网络切片中,可以根据您的具体应用调整极有针对性的频谱使用,以满足不同的应用和用户需求。

适合5G无线电网络的更高效切分

沿网络进行切分的中短期主要向量:

1.增强移动宽带(eMBB)

传统的无线网络将提供保证吞吐量、更高带宽和更大的容量下载,适用于手机中的超高清(UHD)视频流传输。

2.大规模机器类通信(mMTC)

为智能手机以及智能家居和智慧城市使用案例中的数百万设备提供大规模机器对机器连接。

3.超高可靠性+超低延迟(URLLC)

用于无人机、自动驾驶车辆和工业机器人等安全关键型应用。

Applications distributed across network slices

工业4.0的未来将在某种程度上依赖这些5G实例。根据负载条件和其他因素动态分配资源,工厂车间操作员将有权管理切分网络的方式和地点。

克服5G无线电网络普及道路上的障碍

Shipping vessels in port overlaid with network mesh

工业5G的早期采用者将是港口、机场和物流中心,随后是工厂和仓库、交通、建筑、公用事业和采矿。5G技术的快速发展将创造增强连接环境,其中人与机器人可以在安全、可靠和经济高效的环境中共存。由此带来的成本节约、可靠性和制造效率将为所需的投资奠定基础,以便在全球多个工厂环境中开发和部署高度安全的5G无线网络。

尽管5G无线电网络的增长势头强劲,但该行业仍需克服一系列挑战才能实现这些目标。第一个挑战是领先移动运营商缺乏明确的市场推广策略。据估计,在涉及工业制造商的已知交易中,超过70%的交易不包括电信供应商。第二个问题是电信和管理服务提供商(MSP)之间的系统集成差距,可能会减缓制造商早期采用5G专用网络的速度。相关可扩展问题是MSP难以从他们的网络运营中心中获得支持。最后,完整服务整合所需的工程、采购和施工服务明显不足。

通过ADI生态系统助推5G无线电网络采用

Factory worker and cobots overlaid with network mesh

那么,我们如何实现5G工业网络从准备状态到全面采用所需的规模和成本效率? 从ADI的角度来看,通过芯片和IP级别的合作,我们已是大型生态系统的一部分。我们与许多标准组织和工作组合作,同时积极参与合同制造商、5G系统集成商和电信运营商活动。

通过这些合作,我们简化了RF和无线电设计,减少或摒弃昂贵的FPGA,克服了尺寸、重量、功率(SWaP)和成本要求方面的严峻挑战。无论哪种外形尺寸——小型蜂窝、宏蜂窝、MIMO、单频段、双频段、三频段和其他无线电变体,我们都可通过开发大规模快速交付的通用硬件和软件平台来缩短上市时间。

5G无线电网络及其整合和互操作性还有巨大的挖掘潜力。然而,要充分挖掘这种潜力,我们需要培养生态系统,共享生态系统各方愿景,携手迎接工程和业务挑战。

观看Joe Barry的完整主题演讲:
“通过5G无线电助力工厂实现无线”


了解无线电技术进步将如何最终在工业环境中实现向无线的转变。


References

1IHS经济和IHS技术。“5G经济:5G技术如何为全球经济做出贡献。”
IHS Markit. https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf。
2“专用5G网络市场规模截止2028年价值130.92亿美元 | CAGR:40.9%。”Polaris Market,2021年6月14日。
https://www.polarismarketresearch.com/press-releases/private-5g-network-market。
3“5G经济。”IHS Markit。