signals header
Small solar cell in mountain village
Small solar cell in mountain village

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

储能技术实现广泛供电



如果我们不仅能为全球最亟需的地方提供能源,而且是提供经济高效的能源,会怎么样?这是谈到发展中国家时经常会提出的问题,这些国家的电网往往处于初级发展阶段。由于无法储存能源,并在需求高峰时段调节能源的使用,所以不可避免地会出现停电、限电甚至导致能源短缺问题。目前面临的核心问题就是能源存储:市面上没有经济高效的电池可用来补充现有的电网基础设施。

Wind turbines

此外,在另一个行业也存在自身的问题。电动汽车(EV)作为内燃机和化石燃料的环保替代品,被视为交通运输业的未来发展方向。但电动汽车有一个致命的弱点:当半吨重的电池无法再容纳足够多的电量来驱动汽车时,该怎么办?目前较好的解决办法是回收这些电池,以回收原材料,但这种方法成本高昂,缺乏监管,且没有明确定义的供应链。因此,能源研究所预计,到2025年,全球丢弃的电动汽车电池的数量将超过340万块。

Electric car charging at public station

为实现更好的储能技术,全球需要更好的电池,而ADI公司已取得重大进展,可以提供实现这种电池所需的电子技术。这些技术突破归功于我们不断提升的电池管理系统(BMS)。我们基于在有线BMS领域的领先优势,于近期开发出突破性的无线BMS (WBMS)技术,从而无需再使用电池线束。无线电池管理系统为OEM更加灵活地将电动汽车平台扩展至多种车型提供了优选的途径,可实现灵活、可重复使用、节省成本的平台,同时还提供支持电池组实现梯次利用所需的数据。

所有这些技术进步相结合,提高了实现电池梯次利用(例如储能系统或ESS)技术的可行性。ESS使得可再生能源装置(例如风轮机、太阳能板等)能够捕获和存储能源,并在高峰时段支持电网供电。WBMS传感器可靠的数据收集功能让这种方案得到进一步的改进。在确定让电池进入梯次利用之前,卖家可以使用这些数据生成健康状态历史记录:电动汽车车主对电池进行了多少次完全或部分充电和放电;电动汽车是否曾发生过事故;从车辆的维修记录能够看出什么?这种精细的健康状况监测也可以应用于逻辑上无法收集数据的地方。

最后,ADI利用一个性能出色的电池来帮助解决全球两大能源问题。在发展中国家,现在重新利用电动汽车电池来储存可持续能源已基本可行,这也使得电动汽车从经济层面更具可行性。对我们来说,这只是在不断寻求突破,以实现人类更美好生活征程中的又一个里程碑。