signals header
Elderly man wears the Tempo watch while being hugged by his daughter.
Elderly man wears the Tempo watch while being hugged by his daughter.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

CAREPREDICT:利用数据的力量提高老年人的生活质量


假设您有年迈的亲人要照顾,但又不想剥夺他们的自由或牺牲您自己的自由,该怎么办?

许多家庭因为经济原因或者缺乏医学知识或时间来进行全职或兼职护理,而无法让年迈的父母住到自己家中,以便可以密切照看。另外,许多人认为,在亲人基本上仍能独立生活时,将他们送去老年人护理机构或养老院太没有人情味了(或者只是觉得为时尚早)。

这样一来,可穿戴数字健康技术,例如腕戴式CarePredict Tempo™健康监护设备,便不失为一种解决方案,可以帮助照看年迈的亲人。为了帮助CarePredict,ADI公司以超快的速度交付了先进的可穿戴技术——节省了10个月的开发时间。

1/6
到2030年,六分之一世界人口超过60岁
10k
美国65岁老年人每天新增一万

概览

公司

CarePredict总部位于美国佛罗里达州劳德代尔堡附近,致力于开发旨在改善老年人生活质量的监护系统。

目标

生成准确、实时的数据,帮助护理人员以无创方式掌握看护对象的潜在健康问题,同时为家庭成员提供见解并让其安心。

挑战

Tempo可穿戴健康监护设备需要精确的生物传感器和电量计、高能效的开关稳压器和高性能的音频放大器,其尺寸很小,依靠电池供电,期望能够运行很长时间。

解决方案

通过与ADI工程师合作,CarePredict得以在短短6周时间,行业正常周转时间的一点零头,创建了用于Tempo可穿戴设备的传感器模块,该模块可监测脉搏血氧饱和度和心率。

合作解决护理难题:CAREPREDICT和ADI

在评估多家IC公司后,CarePredict团队最后决定与ADI公司展开合作。通过与ADI公司协作和共创,CarePredict团队找到了成功构建平台所需的技术和支持。

ADI公司提供各种高质量元器件,使开发快速而轻松,CarePredict深受其益。ADI公司还帮助CarePredict找到了适合可穿戴健康技术的低功耗、高精度和紧凑外形选择。

与该问题的某些原始解决方案相比,现代传感器具有各种创新和改进,使得获取更精细和更有价值的数据成为可能。例如,运动传感器等旧技术无法提供详细的见解,只能提供基本的运动跟踪。

无论佩戴者身在何处,不管是卧室、厨房还是浴室,CarePredict的Tempo可穿戴健康监护设备都能开展监测。通过数据和AI的结合,Tempo帮助家庭和护理人员识别细微的变化,例如饮食減少、睡眠不好或久坐不动,这些情况可能是更严重健康问题的征兆。

Tempo watch sits next to a laptop PC and smart phone running the Tempo app.
Tempo平台(可在台式电脑和移动设备上使用)会显示行为趋势,有助于提前发现健康问题,从而避免情况变得更严重。
Headshot of CarePredict CEO Satish Movva.
“随着多代同堂的家庭越来越少,对于远离家人的老年人,我们已经成为领先的持续观测平台。”

Satish Movva

CarePredict首席执行官

TEMPO如何帮助监护年迈亲人

CarePredict数字健康平台利用Tempo可穿戴设备中的精确位置传感器跟踪每位老年用户的行为、模式和偏差。该系统部署在老年生活设施和私人住宅中,依靠生物传感器、深度学习算法和预测分析功能为护理人员提供可行洞察。这些见解可以帮助护理人员预测潜在的严重健康状况,例如尿路感染、抑郁症或跌倒风险。家用Tempo Series 3首次亮相即广受好评,并且在CES 2020、2021和2023三夺可穿戴设备类别的创新奖!

Senior woman eating salad triggers an alert on the Tempo watch that she is having a meal.

手势识别

Tempo可穿戴设备戴在老年人的惯用手臂上,利用手势识别来识别各种活动,例如佩戴者将叉子举到嘴边。更重要的是,就像其名称所指,它会学习佩戴者的日常节奏(tempo),并能检测和报告行为变化,以触发早期干预。另外,佩戴者只需按下设备上的按钮,就能联系护理人员,或者与家人通话(家用版)。

Close up of the Tempo smartphone app displaying actionable patient analytics.

可行洞察

此外,只需按一下按钮,CarePredict TouchPoint应用即可为家庭成员提供实时数据和见解。这样,家人就能详细了解亲人的当前状况,以及他们的日常生活中是否有任何令人担忧的变化,例如不吃饭或不像以前那样活跃。

快速解决技术挑战

要打造如此复杂而又易于使用的健康监护系统,需要一系列基础技术:精确的生物传感器和电量计、高能效的开关稳压器和高性能音频放大器,等等。Tempo可穿戴设备外形紧凑且由电池供电,因此相关元器件还需要支持其较小尺寸和预期的较长运行时间。

CarePredict团队与ADI工程师密切合作,为Tempo可穿戴设备打造传感器模块,用于监测脉搏血氧饱和度和心率。通常,像这样的传感器模块至少需要一年时间才能整合到设计中。但是,通过与ADI公司合作,CarePredict得以在6周内完成传感器模块的开发,不仅节省了10多个月的开发时间,而且达成了精度、功耗和外形尺寸目标。得益于此,CarePredict可以将关注重点转移到设计的其他方面,例如改进软件。

“ADI电量计非常准确,我们的所有设备都在使用。ADI公司竭尽全力地向我们展示了一切可能。”

Satish Movva

CarePredict首席执行官

永远守护最脆弱的人群

Happy senior woman spending quality time with her daughter outdoors.

得益于医学的进步,越来越多的人能够过上更充实的晚年生活。然而,这对全球人口来说既是福又是祸,因为它对如何照顾迅速扩大的老年人群提出了复杂的新挑战。

根据世界卫生组织(WHO)和联合国(UN)等机构的数据,老龄化人口的增长速度超过了新生代人口的增长速度。在这一人口结构转变过程中,我们如何应对老龄化人口的需求?随着需要护理的老年人数量超出年轻护理人员的护理能力,像Tempo可穿戴健康监护设备这样的工具将在服务老年人群方面发挥重要作用。

CarePredict首席执行官Satish Movva表示:“对脆弱人群的持续监护绝对是必不可少的。通过与ADI公司合作,我们正在帮助老年人活得更长、更安全、更健康,并让家人们安心。”