signals header
aerial view of a coastline
aerial view of a coastline

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

状态监控(CbM)技术如何以更高能效实现海水淡化


如果我们可以饮用海水,会怎么样?这将对农业、可持续发展和全球生活质量产生巨大影响,但对能源的需求同样也很大。海水淡化技术非常耗电,且实施起来往往需要花费大量的时间和资源。

这项技术在效率上的任何提升,都相当引入注目。现在,随着ADI开发的OtoSense™平台,我们突然觉得,提高效率似乎已经触手可及。

OtoSense是一种状态监控(CbM)技术平台,旨在持续、准确地检测和监控机器和其他类型重要设备的资产健康状态。它能比任何其他传感平台更迅速准确地积累关于机器状况的数据。数据通过AI软件提供,用以检测、预测和防止可能发生的事件,从而提高运行时间和质量,同时降低维护和停机成本。这是一款独有的功能强大的工具,适合各类广泛应用。

woman filling glass with filtered water

根据全球水资源研究所2019年10月发布的报告,全球大约有1%的人口依靠脱盐水来满足其日常需求,但预计到2025年这一数字将增长到14%。随着越来越多的国家受到气候变化造成的严重干旱影响,海水淡化将变得越来越必要。为了满足对海水淡化技术的需求,我们必须提高实施的便利性、可靠性和能源效率。CbM有助于实现这一目标。例如,Otosense可用于生产后期的海水淡化泵测试,以确保这个重要系统的健康状况和可靠性。使用Otosense之后,这种高能耗测试的运行速度提高了23%,同时能量需求减少。未来,这些测试的运行速度可能会加快50%。

消耗较少的能源来提供价格合理的可饮用淡水,这只是状态监控对电力消耗潜在影响的一个示例。全球50%的电力都用于驱动电机。通过使用CbM技术来确保机器以最高效率运行,可以帮助能源、制造业、农业和运输业等各个行业将碳排放量减少15%—这相当于到2030年需达到的减少50%温室气体排放量目标的三分之一。

提高生产率、改善质量、减少维护成本和降低能源消耗,这些都能够帮助提高整体的成本效率。这意味着,这种对资产健康状况的监控有望将以前成本高昂的业务模式转变为可行的业务模式。但CbM技术更有可能帮助减缓以及扭转全球的气候变化形势。我们正与全球领先的公司合作,不仅致力于开发突破性的技术,而且努力推出能够改善人类生活和地球环境的突破性发明。