signals header
Intelligent conveyance system transporting test tubes filled with blue liquid.
Intelligent conveyance system transporting test tubes filled with blue liquid.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

罗克韦尔自动化公司:针对运动模块进行数字化转型


为了应对能源成本上涨、地缘政治局势紧张、供应链中断等问题,工业运营商开始重点投资,以加强运营的弹性、灵活性和可持续性。

Rockwell Automation logo.

MagneMover® LITE智能输送系统是罗克韦尔自动化对制造商所处的这种具有挑战性的环境的具有智能化的响应。MagneMover LITE是一种智能输送系统,由一系列标准的动子模块构成,每个动子模块都是一个机动轨道的组成部分,能够拼接组合形成无数种布局,以满足各种各样的工业需求。

为实现这一数字化转型,罗克韦尔自动化公司与ADI公司合作,利用ADI公司的Trinamic运动控制技术“TMC2130A集成电路”来实现MagneMover LITE的运动控制功能。罗克韦尔自动化公司之所以选择这款IC,是因为它具有精密特性和诊断功能,能够满足MagneMover LITE的性能需求。最终构建的系统为希望实现更灵活、更节能运营的制造商开启了新的大门。

概览

关于我们

罗克韦尔自动化公司是工业自动化和数字化转型领域的全球领导者。我们将人类的想象力和技术的潜力联系起来,提高人们的潜能,让整个世界更具生产力,更加可持续。罗克韦尔自动化公司总部位于美国威斯康星州密尔沃基,拥有约23,500名员工,为全球100多个国家/地区的客户提供专业服务。

目标

让客户能够更快速、更高效地移动轻负荷物品,帮助客户实现自身的运营和生产力目标。

挑战

寻找具有精密特性和诊断功能的IC,令MagneMover LITE能够实现预期功能。

ADI解决方案

TMC2130A集成电路:辅助MagneMover LITE实现运动控制功能。

ROCKWELL AUTOMATION MAGNEMOVER LITE

Diagram showing the unlimited motion paths available to carts on the MagneMover track.

智能运动

精准定位(无需硬性停止)、双向行进、平稳运动、持续的输送跟踪和报告。

Animation of MagneMover software used to model tracks from various block types.

工艺优化

提供模拟和配置工具,简化系统设计和优化。

MagneMover cart carrying a stepper motor with ID tag superimposed on it.

全程可追踪

随时获取每个动子的唯一ID以及位置,因而能够全程掌握动子的所在位置,提供完整的轨迹报告,并且能够优化调整每个输送设备的路线。

Overhead view of a novel configuation of MagneMover tracks.

灵活布局

可以根据具体的空间,采用多种不同排布方式来设计系统布局。

MagneMover carts transporting a branded energy drink.

适合多种应用

适用于制药、无菌灌装、食品饮料包装、实验室自动化、医疗器械、消费品制造等应用。

Man using a power washer to spray-clean MagneMover tracks and carts.

易于清洁和维护

支持IP65级冲洗。可移动的部件更少,维护需求更低。


Headshot of Anuj Mahendru.
“在罗克韦尔的支持下,ADI正迅速地将数字化转型和自动化企业的愿景变为现实,这令人惊叹和兴奋。ADI采取大胆举措,利用这种颠覆性的技术来实现自身的愿景。”

Anuj Mahendru

半导体和高科技全球产业总监 | 罗克韦尔自动化

ADI TRINAMIC运动控制技术帮助罗克韦尔自动化公司提高效率

Pick-and-place manufacturing on a printed circuit board.

罗克韦尔自动化公司与ADI公司合作,利用Trinamic运动控制技术大力提升工业自动化的效率。罗克韦尔自动化公司采用ADI的Trinamic TMC2130A集成电路,利用其高度精准的特性和诊断功能,助力MagneMover LITE达到预期性能。TMC2130A是一款高性能驱动IC,适用于双相步进电机,具有两大极具吸引力的特性:

StealthChop电压斩波

Trinamic先进的StealthChop™专利技术基于电压斩波的恒流控制确保电机无噪声运行,且提供出色效率和电机扭矩。

CoolStep技术

Trinamic的CoolStep™是一种无传感器、驱动电流自适应负载的节能专利技术,始终以实际负载条件所需的最小电流驱动负载电机,减少电机能耗和所产生的热量。

By deploying these capabilities in the MagneMover LITE system, Rockwell Automation knew it would have the technology to deliver an energy-efficient AHMS, capable of precision motion control required of manufacturers in search of ever greater flexibility.

ADI很欣赏MAGNEMOVER LITE技术并积极投入使用

ADI非常信赖MagneMover LITE的功能,正着手将其用于位于俄勒冈州比佛顿和位于爱尔兰利默里克的工厂。罗克韦尔自动化公司将在ADI工厂中部署超过2公里长的MagneMover LITE轨道,用于进行输送和存储,可帮助ADI生产车间节省占地面积,为工厂运营发挥积极作用。

总体来说,罗克韦尔自动化公司推出的这款新一代模块化轨道系统将为ADI带来多项重要优势,包括:

icon-productivity

缩短厂区内的运输时间,由此提高工人的生产效率

icon-product-yield

提高物料输送效率,由此提高产出

icon-deployment

能够在以往无法部署的区域部署系统

icon-iterative

可迭代部署,适应工厂的扩张要求


除此之外,在动工安装第一条轨道之前,罗克韦尔自动化公司就已创建ADI整个工厂的数字布局图。这让ADI能够在开始安装之前,直观了解该轨道如何与ADI的调度、分派和MES系统连接,深刻认知未来工厂的生产力和产出将如何得到提升。

Image of a factory with its digital twin beside it, represented in blueprint style.

Headshot of Jose J. Garcia.
“在我们工厂采用独立的推车技术后,将使操作人员的生产力提高近20%。MagneMover技术让操作人员无需在工厂内手动搬运货物,而是可以将精力放在其他工作上,使得生产力得到大幅提高。”

José J. García

晶圆厂可持续发展和自主企业执行董事 | ADI公司

采用罗克韦尔自动化公司的MagneMover LITE,稳步实现高效、可持续制造

Diverse group of engineers reviewing plans and plotting tracks on MagneMover software.

总的来说,罗克韦尔自动化公司和ADI拥有非常相似的制造/数字化转型愿景:通过下一代智能制造提高全球的生产力和可持续发展能力,从而提高人们的生活质量。罗克韦尔自动化公司的MagneMover LITE技术和ADI公司的Trinamic运动控制这两项突破性技术的组合是两家公司互利合作的有力体现,表明两家大公司可以通过合作,提供更高效、更可持续的制造工艺,从而提高生产力,最大限度地减少对环境的影响。