signals header
Image shows the bottom of ocean floor and coral reef with light rays streaming down from the water surface above. The reef is being mapped with a graphical overlay of data grids and sensors.
Image shows the bottom of ocean floor and coral reef with light rays streaming down from the water surface above. The reef is being mapped with a graphical overlay of data grids and sensors.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Samantha Fontaine
Samantha Fontaine,

社会影响部技术总监

ADI公司

作者详情
Samantha Fontaine
Samantha Fontaine是ADI公司社会影响部技术总监。她热衷于无障碍(accessibility)技术并利用技术为社会创造更光明的未来。 她获得伍斯特理工学院(WPI)电气和计算机工程学士学位以及塔夫斯大学工程管理硕士学位。在她的职业生涯中,她曾在精密和高速技术部门担任过各种产品营销和工程职务,并在CTO办公室外领导了创新项目。 除了在ADI任职之外,Samantha还是ADI基金会资助顾问委员会的成员,并在多元化、公平和包容以及环境委员会中担任过各种领导职务。
关闭详情

扭转气候变化趋势:ADI、伍兹霍尔海洋研究所和OCIA


研究太空需要复杂的科学和技术,因此太空被认为是人类探索最少、了解最少的领域。虽然探索太空及其对我们世界的影响存在诸多挑战,但有一个距离我们近得多的巨大实体,人类对它的探索甚至比不上太空,那就是海洋。

海洋覆盖了我们星球表面积的三分之二,对全球气候系统至关重要。我们依靠海洋提供氧气、食物,尤其是气候调节。尽管海洋对我们的生态系统和生命至关重要,但人类活动和气候变化对海洋产生了不利影响,这种影响的速度是如此之快,以至于我们有可能失去其维持生命的特质。

ADI公司深知需要采取集体行动,应对气候变化的综合方法必然涉及海洋,因此我们与伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)合作推出“海洋与气候创新加速器(OCIA)”。


OCIA是首个将工业界、学术界和慈善机构整合在一起的联盟,专注于增进人们对海洋抵御地球变暖这一关键作用的认识。OCIA的任务是开发和加速部署海洋与气候交叉领域的新技术解决方案。

Graphic image of the OCIA logo. OCIA is the: Ocean and Climate Innovation Accelerator.


观看WHOI和ADI如何推出OCIA以拯救我们的海洋和地球。

碳捕获:海洋实现的大规模解决方案

Image shows underwater ocean scene with two scientists manuvering around in the water with snorklers and fins; along with a large data-gathering piece of equipment.

为了减缓气候变化并减轻其影响,科学家们建议了许多不同的积极措施。扩大碳管理行业——即管控和减少人类排放的碳量——是我们可以采取的帮助实现这一目标并引发重大变革的一个重要步骤。事实上,海洋规模巨大,仅凭这一点就能对地球上的气候变化产生有利于我们的最大影响,尤其是在碳捕获方面。

目前,海洋通过所谓的生物泵天然地捕获人类排放到大气中的很大一部分碳。这种生物泵是一系列自然过程:藻类吸收二氧化碳并将其转化为有机物质,然后这些有机物质沉降到海底,在那里储存数千年。显而易见,当研究基于海洋的气候变化解决方案时,我们必须寻找方法来利用海洋吸收大气中碳的巨大潜力。

2亿以上
人口在本世纪末面临海平面上升导致的洪水风险。1

为了更好地了解海洋如何帮助化解气候危机,我们必须重视推进对海洋的研究和认识。然而,在恶劣和不可预测的海洋环境中使用复杂的技术时,会出现许多挑战。由于水压极高、缺乏阳光以及盐渍化海水造成仪器劣化,据估计,迄今为止人类只探索了大约10%的海洋。为了推进对海洋的研究和测量,我们必须提高科技水平以承受其恶劣的条件。

在联盟成员的支持下,WHOI研究人员受邀提出孵化资助提案,以在解决方案、缓解措施或监控方面开展早期的开创性研究。他们还能申请更大的加速资助来发展概念并使其走向成熟。这些项目中的一些最好的项目将在加速后继续进行,但风险更低,可以得到政府或行业的支持。今年,OCIA专注于提高海洋捕获碳的能力。

用于拯救行动的资助和创新中心

Image shows two male workers in an office laboratory setting. One person is pointing at a computer monitor and both are discussing the data in the monitor.
接受OCIA资助的人员辛勤工作以帮助遏制气候变化趋势

ADI不遗余力地调动资源为联盟提供支持。作为开始,我们承诺为海洋与气候创新加速器提供300万美元的资金,并向伍兹霍尔海洋研究所的研究人员提供了五笔专注于海洋碳捕获和运输的赠款。

这些赠款包括三项孵化奖和两项加速奖。孵化奖是用于资助早期探索工作的小额赠款,最多10万美元,加速奖则是用于支持全新前沿科技计划的设计和/或早期实施工作的大额赠款,最多30万美元。OCIA将采取类似风险投资的做法,为其中最成功的一些项目提供更多支持,帮助扩大这些项目的规模。

Vincent Roche
“通过OCIA,我们致力于借助ADI的工程师和技术来增进对海洋的了解,从而更好地了解气候变化如何影响海洋,并制定恢复海洋健康的解决方案。我们希望以此方式来对全球应对气候变化的斗争产生有意义的影响。”

Vincent Roche

ADI公司 | 总裁兼首席执行官

除此之外,为了在海洋与气候科学的交叉领域产生新的知识和解决方案,ADI和WHOI正在创建专门的“创新中心”。这些创新中心旨在充当知识和技术平台,以帮助我们更好地了解解决这种规模问题所需的技术以及市场和业务战略。这三个创新中心专注于生成更好的海洋洞见,改进预测建模,以及解读数据和分析。

知识/技术创新中心:

Graphic image of ocean, boat and scientists woking in the water. Sensing, Measuring and Networking the Ocean.

海洋的检测、测量和网络化

挑战:

通过对各种生物、化学和其他海洋生命体征的持续监测和连接,生成更好的洞见。目标是通过一个庞大的传感器和技术网络来与广泛的使用源——从卫星到船舶,再到在地表和地下深处工作的远程操控和自动驾驶车辆——进行通信,从而创建一个“始终在线、始终连接”的海洋。

OCIA如何提供帮助:

利用新的或现有合适的技术来应对与检测和测量海洋相关的挑战。


Graphic image of a scuba diver  swimming near ocean floor and reef.  Marketing Strategy and Busines Dynamics.

市场战略和业务动态

挑战:

通报企业和公共政策,以增强意识、激励行动和提高人们在关键领域的科学素养。该中心将帮助通报OCIA的科学技术议程,并通过解决关键需求和知识差距来确保企业和政策制定者知晓其重要性(例如:碳交易市场的结构,碳信用标准和验证的复杂性,或影响碳捕获解决方案研究的监管因素)。

OCIA如何提供帮助:

提供市场和业务运营专业知识,确保科学见解适用于现实世界中的业务问题,并帮助将业务需求转化为科学问题。


Graphic image of man working in boat control room while looking out at the ocean through window. Around this person are controller equipment , monitors and data devices.

数据处理、机器学习和人工智能

挑战:

统一若干主要项目和计划的数据采集、可用性和访问权限,包括WHOI海洋微明区项目、WHOI领导的多机构海洋观测倡议以及国际Argo剖面浮标计划——所有这些推动了与气候相关的主要研究工作。该中心旨在确保这些计划产生的高质量数据流具备更高的可访问性,得到更广泛使用,并生成更好的洞见,同时为创新加速器支持的研究提供非常丰富的输入源。

OCIA如何提供帮助:

通过应用机器学习和人工智能,将实时数据的价值转化为有意义的洞见和解决方案。

Dr. Peter de Menocal
OCIA联盟是在对科学和海洋研究的支持处于紧要关头的时候成立的。我们正在建立一个研究创新生态系统,通过推动新的认识来应对社会面临的全球挑战。它提供了一个新的可扩展模型,展示了公司如何深度参与解决气候危机。

Peter de Menocal博士

WHOI总裁兼总监

WHOI和ADI:合作照料全球海洋

Image of two dolphins swimming and jumping in the ocean waters among the water's waves.

OCIA是推进海洋研究和了解的美好开始,但要找到基于海洋的有效气候解决方案必须采取许多步骤,这只是其中之一。没有一个组织或计划仅靠自己就能完成,我们需要大量的技术资源和专家合作实现共同目标。ADI和WHOI希望该联盟将激发科技行业中的其他人加入我们的行动,真正促进我们对海洋和气候科学的了解,帮助拯救人类最珍贵的自然资源。

加入联盟。地球不能再等。

我们迫切需要了解海洋的基本过程,以预测未来的气候影响并为政策制定提供信息。我们需要增加支持并发展多样化的思想、技能和技术,协作解决复杂而紧迫的问题并加以扩展。

我们寻求与致力于以实际行动应对气候变化的组织合作。

感兴趣吗?了解详情

参考资料

1了解海洋 - 伍兹霍尔海洋研究所(whoi.edu)