FAQ
REF193 - FAQ
What do I need to know about selecting and using Voltage References?
Ask The Applications Engineer Voltage References.
単体でマイナス出力は可能ですか?
Q:VIN端子をグランドに、 GND端子を-15Vに接続してVOUTからマイナス出力が得られますか。
A:出力段がソース電流のみの構成なので、残念ながらご指摘の回路での動作はできません。OPアンプの反転回路を使わずに、リファレンス電源素子のみでマイナスリファレンスを作るには出力がシンク電流を取れるものでなかればなりません。このデバイスで負電圧が必要な場合はOPによる反転回路が必要です。