DS2154 - レビジョンA2からD1への移行

要約

このアプリケーションノートでは、DS2154のA2レビジョンをDS2154のD1レビジョンに置き換える手順について説明します。DS2154のD1レビジョンはDS2154のA2レビジョンの代替品です。ただし、製品を置き換える際にタイミング関連の問題が発生する可能性があります。このアプリケーションノートでは、この問題の解決方法について説明します。

レビジョン間の違い

DS2154のA2レビジョンは、0.8μmのCMOSプロセスを使用して製造されています。DS2154のD1レビジョンは、0.6μmのCMOSプロセスを使用して製造されています。

DS2154のA2およびD1のどちらのレビジョンでも、電源投入時のレジスタはランダム状態になります。確実に正しく動作させるためには、すべての内部レジスタを既知の状態にプログラミングする必要があります。これには、テストレジスタを00hに設定することも含まれています。この初期化を行う最も効率のよい方法は、0x00~0xFFのアドレスに0x00を書き込むルーチンを使用することです。

送信側タイミング図

参考のため、TSYNCとフレーム番号、TSYNCとタイムスロット番号、およびTSYNCとTCLK間の送信側タイミングを以下の図に示します。これらの図がA2とD1の両方のレビジョンで同じであることに留意してください(詳細については、DS2154のデータシートを参照してください)。

図1. TSYNCとフレーム番号間の送信側タイミング。

図1. TSYNCとフレーム番号間の送信側タイミング。

図2. TSYNCとタイムスロット(TS)番号間の送信側タイミング。

図2. TSYNCとタイムスロット(TS)番号間の送信側タイミング。

図3. TSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

図3. TSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

DS2154のD1レビジョンにおいて、TCR1.0 = 0 (TSIO = 0)に設定することによって、TSYNCを入力として構成しているとき、E1 SYNC信号がタイムスロット0 (TS0)のMSBと正しく同期されないことがあります。図4は、DS2154のA2レビジョンのTSYNCとTCLK間で想定される有効なタイミング図のスコープ画像です。ただし、この図は、DS2154のD1レビジョンには有効ではありません。

図4. オシロスコープで記録したTSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

図4. オシロスコープで記録したTSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

図4は、TCLKとTSYNCの立下りエッジを示しており、これらはほぼ同時に生じています。D1レビジョンでは、入力TSYNCはTCLKの立下りエッジでサンプリングされます。正しいサンプリングを得るためには、ユーザがTSYNCを25ns以上遅延させる必要があります。あるいは、TSYNCのクロックパルスの幅を広げることも可能です。この方法によって、サンプリングの問題を解決することができます。DS2154のA2レビジョンには、TSYNCとTS0の位置を合わせるための立上りエッジ検出器を内蔵しています。DS2154のD1レビジョンでは、単純にTCLKの立下りエッジに合わせてTSYNCをサンプリングします。図5は、TSYNCパルスの幅を広げた後のTCLKとTSYNC間のタイミング図を示しています。

図5. TSYNCパルス幅を広げた後の、オシロスコープで記録したTSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

図5. TSYNCパルス幅を広げた後の、オシロスコープで記録したTSYNCとTCLK間の送信側タイミング。

結論

DS2154 の A2 リビジョンを D1 リビジョンに置き換えると、ほとんどのアプリケーションでこのタイミングの問題が発生することはありません。 ただし、アプリケーションでこの問題が発生する場合は、TSYNC 遅延を 25ns 増やすか、TSYNC パルスを広げることをお勧めします。