SPIを用いてDS1390/DS1391 RTCをMotorola DSPに接続
要約
このアプリケーションノートでは、SPI™インタフェースモジュールを内蔵したMotorola DSPにDS1390を接続する方法について説明します。この回路ではMotorola DSP56F800DEMOデモボードおよびCodeWarrior®のIDEを使用します。
概要
DS1390リアルタイムクロック(RTC)は、SPIインタフェースを使用してマイクロコントローラ(µC)または Digital Signal Processing (DSP)ユニットに接続することができます。このアプリケーションノートでは、SPIインタフェースモジュールを内蔵したMotorola DSPにDS1390を接続する方法について説明します。この回路では、Motorola DSP56F800DEMOデモボードとCodeWarriorのIDEを使用します。
サンプルソフトウェアの使用
サンプルソフトウェアは、ブランクプロジェクトを出発点として開発したものです。詳細については、「Motorola Kit Installation Guide (Tutorial: Creating a CodeWarrior Project)」の指示に従ってください。このアプリケーションノートに含まれているコードをmain.cに追加してください。
動作
このプログラムは、GPIOポートを使用して、DS1390のCS信号を制御しています。ソフトウェアは、SPIコントローラモジュールを初期化し、DSPが時刻と日付をDS1390に書き込みます。次に、ソフトウェアは、時刻と日付の読み取りを繰り返します。DS1390とDS1391は、SPIモードの1と3に対応しています。
回路図を図1に示します。この回路は、ドーターカードとして構成され、Motorolaのデモボードに取り付けられます。図1の回路には、SPIインタフェースを備えた複数のRTCが搭載されています。一度に使用できるRTCは1つだけで、ソフトウェアはDS1390のみをサポートしています。ソフトウェアを図2に示します。
図1.
図2. ドーターカードの回路図
図3. コードのリスト出力
/* File: DS1390.c */ /* This example program was developed using the Motorola 56F800 Demo Board Kit. Follow the kit instalation guide for creating a CodeWarrior Project. Use the shell of the new project for this example. Note: This program is for example only and is not supported by Dallas Semiconductor Maxim. */ #include "port.h" #include "stdio.h" #include "stdlib.h" /******************************************************* * Main program for use with Embedded SDK *******************************************************/ extern sampleASM (void); void reset_spi(void); void wbyte_spi(unsigned char); void init_sci0(Word16); tx_sci0(unsigned char); void bcd2ascii(unsigned char); unsigned char rbyte_spi(void); #define REG_BASE 0x0000 #define SCI0_BASE 0x0F00 #define SPI_BASE 0x0F20 #define GPIOA_BASE 0x0FB0 #define GPIOB_BASE 0x0FC0 #define SCI0_SCIBR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 0) #define SCI0_SCICR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 1) #define SCI0_SCISR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 2) #define SCI0_SCIDR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 3) #define SPSCR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 0) #define SPDSR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 1) #define SPDRR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 2) #define SPDTR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 3) #define GPIO_A_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 0) #define GPIO_A_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 1) #define GPIO_A_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 2) #define GPIO_A_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 3) #define GPIO_B_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 0) #define GPIO_B_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 1) #define GPIO_B_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 2) #define GPIO_B_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 3) void main (void) { unsigned char msec=0, min=0x26, sec=0x00, hr=0x17, dow=0x06, date=0x26, mon=0x12, yr=0x03, write = 0; reset_spi(); init_sci0(195); // 30MHz / 195 = 9600 baud GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high GPIO_B_DR = 0; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0x8d); // control register write address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(0x18); // enable osc, 32kHz sqw rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high if(write) { GPIO_B_DR = 0; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0x80); // select seconds register write address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(msec); // milliseconds register data rbyte_spi(); wbyte_spi(sec); // seconds register data rbyte_spi(); wbyte_spi(min); // minutes register rbyte_spi(); wbyte_spi(hr); // hours register rbyte_spi(); wbyte_spi(dow); // day of week register rbyte_spi(); wbyte_spi(date); // date register rbyte_spi(); wbyte_spi(mon); // month register rbyte_spi(); wbyte_spi(yr); // year register rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high } while(1) { GPIO_B_DR = 0u; // enable RTC - CS low wbyte_spi(0); // seconds register read address rbyte_spi(); // dummy read wbyte_spi(0); msec = rbyte_spi(); // read milliseconds register wbyte_spi(0); sec = rbyte_spi(); // read seconds register wbyte_spi(0); min = rbyte_spi(); // ditto minutes wbyte_spi(0); hr = rbyte_spi(); // and so on wbyte_spi(0); dow = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); date = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); mon = rbyte_spi(); wbyte_spi(0); yr = rbyte_spi(); GPIO_B_DR = 0x0008; // disable RTC - CS high tx_sci0(0x0d); // sequence to print time & date tx_sci0(0x0a); bcd2ascii(yr); tx_sci0('/'); bcd2ascii(mon); tx_sci0('/'); bcd2ascii(date); tx_sci0(' '); bcd2ascii(hr); tx_sci0(':'); bcd2ascii(min); tx_sci0(':'); bcd2ascii(sec); } return; } //SPSCR //15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 // r MSB SPRF ERRIE ovrf modf spte modfen spr1 spr0 sprie spmstr cpol cpha spe spite void reset_spi() { int val; SPSCR = 0x0056; // SPR0, SPMSTR, CPHA, SPE SPDSR = 0x0007; // 8-bit size SPSCR &= 0xfffd; // clear spe, resets SPI (partial) SPSCR |= 0x0002; // set spe, new values take effect GPIO_B_PER = 0x00f3; // use GPIOB3 as CS for RTC GPIO_B_DDR = 0x000d; // direction is output GPIO_A_PER = 0x00f9; // enable/disable per function (1=enable) GPIO_A_DDR = 0x0006; // direction is output (1=output) GPIO_A_DR = 0; // write bits low (0=low) } void wbyte_spi( unsigned char wbyte) // ------ write one byte ------- { while (!(SPSCR & 0x0200)); // wait for transmitter empty flag SPDTR = wbyte; } void bcd2ascii(unsigned char dat) // ----- convert bcd to ascii and send to sci ---- { tx_sci0( (dat >> 4) + 0x30); tx_sci0( (dat & 0x0f) + 0x30); } unsigned char rbyte_spi(void) // -------- read one byte ---------- { while (!(SPSCR & 0x2000)); // wait for receiver full flag return(SPDRR); } void init_sci0(Word16 baud) { GPIO_B_PER = 0x00f3; // set up GPIO_B_DDR = 0x000d; // direction is output SCI0_SCIBR = baud; // baud rate SCI0_SCICR = 0x2000; // control reg } tx_sci0(unsigned char val) { UWord16 reg; SCI0_SCICR &= 0xfffb; // turn receiver off SCI0_SCICR |= 8; // turn transmitter on do { reg = SCI0_SCISR; // clear flag by reading } while( (reg & 0x8000) == 0); // wait until RDRF is false SCI0_SCIDR = (unsigned int) (val); }