Current-Limit Circuit for the Buck Regulator

2023年03月28日

A current limit can be added to a step-down converter by using a MAX4173H current-sense amplifier to inject current into the feedback network. D1 sharpens the threshold of current limit by converting the current sense feedback signal from linear to exponential. This current-limit circuit can be scaled for any output current by adjusting R3. In this case, the MAX1692 provides up to 600mA output and the MAX4173H limits the output current by decreasing the output voltage for output current above 300mA.

Figure 1.

IL (mA) VOUT (V)
0 3.827
100 3.729
200 3.701
258 3.637 (-5%)
258 3.637 (-5%)
300 3.503
312 3.444 (-10%)
347 3.254 (-15%)
380 3.062 (-20%)
400 2.951
414 2.862 (-25%)
450 2.630
500 2.305
550 1.977
600 1.732

Additional Information:

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成