HFAN-02.2.1: Maintaining the Extinction Ratio of Optical Transmitters Using K-Factor Control

2002年06月21日

要約

This application note presents a new solution to maintaining constant optical output for laser diodes addressing high-speed, fiber-optic transmitter application. The solution involves using K-factor compensation to maintain laser extinction ratio by changing the modulation current in proportion to the bias current when closing the APC loop. The concept is discussed and experimental results are presented. This approach has been implemented in the MAX3863 2.7Gbps laser driver with modulation compensation. Read full article.

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成