3S3Pリアコンビネーションランプ(RCL)用LEDドライバ

2023年02月17日

このリファレンスデザインは3チャネルリニアLEDドライバのMAX16823および外付けのBJTを使用して、3S3PのRCLドライバ回路を実現しています。図1と図2はPCBおよびそれに取り付けられたヒートシンクの画像を示しています。図3はこの設計のレイアウト図を示しています。図4はこの回路の回路図を提供します。

このリファレンスデザインは、以下の主要回路ブロックの解析、設計仕様、および性能データによって、詳細に論じられています。

図1. PCBおよび取り付けられたヒートシンク

図1. PCBおよび取り付けられたヒートシンク

図2.取り付けられたヒートシンクの側面からの画像

図2.取り付けられたヒートシンクの側面からの画像

図3. LEDドライバのレイアウト

図3. LEDドライバのレイアウト

図4. LEDドライバの回路図

図4. LEDドライバの回路図

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成