Thought Leadership
コラボレーションとイノベーションを促進する“触媒”に

ADI Catalystは、アナログ・デバイセズが創設した研究開発環境です。同環境の設立は、イノベーションに対する当社のアプローチが大きく転換したということを意味します。ADI Catalystについては、最先端のコラボレーション・アクセラレータだと表現することができます。お客様、ビジネス・パートナー、サプライヤから成るエコシステムが、高度な専門知識を有する当社のテクノロジストと連携することにより、業界をリードするソリューションを迅速に開発できるようにすることを目指しています。
ADI Catalystは、アイルランド リムリックのラヒーン・ビジネス・パークにあるアナログ・デバイセズの施設内に建設されました。その敷地面積は10万平方フィート(約9290m2)に達します。当社は、ADI Catalystに対して1億ユーロ(約134億円)の投資を行っています。この最新の拡充計画によって、2025年までに250人の新規雇用が創出される予定です。新たに採用する人材像としては、主にソフトウェアをベースとするソリューションや、AI(人工知能)をベースとするイノベーションの開発を担当できる技術者を想定しています。対象とする事業領域は、インダストリ4.0、再生可能エネルギー、自動車の電動化、次世代コネクティビティなどです。ADI Catalystは、欧州において引き続き事業の拡大を推進していく当社の決意を正に反映したものだと言えます。
「当社は、アイルランドや欧州にとどまらず、グローバルに未来のイノベーションを推進していくことを目指し、ADI Catalystに対して新たな投資を行いました。ADI Catalystは、各分野の専門家が結びつき、連携し、テストを行い、新たな技術やビジネス・モデル、エコシステムについての先鞭をつけるための理想的な環境だと言えます。同環境を開設したことにより、欧州をはじめとする世界中のチームとアイデア、能力、リソースを共有し、より優れた成果を生み出すことが可能になりました。」
Vince Roche アナログ・デバイセズ CEO(最高経営責任者)兼取締役会長

最先端の技術開発の加速
技術的なイノベーションはますます複雑なものになっています。市場のダイナミックなニーズに応えるには、従来よりも多くの分野に関する専門知識や技術が必要です。例えば、多くのメーカーは、従来と比べてより柔軟性が高く、構成が可能(コンフィギュラブル)で動的なプロセスを必要としています。なぜなら、絶えず変化する消費者のニーズに応えなければならないからです。その結果、FMMS(Flexible Modular Manufacturing System)の実現を目指すことが1つのトレンドになりました。FMMSは、特定用途向けの少ない品種を大量生産するというスタイルから、カスタマイズされた数多くの品種を少量生産するスタイルへの移行を可能にします。このレベルの柔軟性を得るためには、製造プロセス、マシン・ビジョン、AI、ロボット・モビリティを含む様々な分野に対する深い理解が必要になります。しかし、そのような広範な分野を対象とした深遠な知識とスキルを有するのは、ごく少数の選ばれた組織に限られます。
ADI Catalystは、特に組織を対象として、前述したような種類の相補的な能力を組み合わせて協力しあう機会を創出します。一例として、医療分野で世界的リーダーとしての地位を得た、ある製造企業の取り組みが挙げられます。その企業は、マス・マーケットを対象としたアプローチから、カスタマイズされた処置や治療を対象とするビジネスへの移行に取り組んでいます。
その移行を実現するには、従来と比べて非常に広範な領域を対象とした知識が必要になります。その例としては、より大規模なソリューションの一部として機能する3D ToF(Time of Flight)を利用したポジショニング技術などが挙げられます。当然のことながら難易度は非常に高くなりますが、そのソリューションを実現できれば、CAR-T細胞療法や人体インプラント(human implant)といった個別化医療に対応するために必要な、より迅速な製造ラインの切り替えが可能になります。
このソリューションは、FMMSの可能性を最大限に引き出すために、そのメーカーのプロセスに必要な固有の要件に適合するよう特別に設計されています。そうした固有の要件を対象として進められる開発こそが、ADI Catalystで行われている取り組みの端的な例です。
また、このようなエコシステムのレベルのコラボレーションにより、ADI Catalystは当社のお客様、更にはそのお客様にとって、より一層不可欠でより有益な存在となっています。
「アナログ・デバイセズは、数十年にもわたってアイルランドで事業を展開しています。同社が、また新たに1つの金字塔を打ち立てたことに祝意を表します。現在では、生活のあらゆる側面に技術が浸透しています。したがって、最新のデジタル経済に対して継続的に投資を行うことが従来にも増して重要になっています。ADI Catalystは、アイルランドならびにリムリックの半導体製造ハブとしての地位、また欧州におけるイノベーションの中核的な研究開発拠点としての地位を更に強化するものです。」
Micheál Martin アイルランド首相
最も難易度の高いエンジニアリング領域の課題を、人類のために共に解決する
ADI Catalystの目標の1つは、次世代のソリューションを構築することです。それだけでなく、人類が直面している最も難易度の高い課題の解決に向けて、エコシステムのレベルで協働してイノベーションを迅速に進めることを目指しています。ADI Catalystは、より優れた成果を生み出すソリューションを創出するという共通の目標を掲げています。その目標の下に世界中のチームが参集し、エンジニアリング領域の最も難易度の高い課題を解決すべく取り組みを行っています。ADI Catalystは、創造、連携、協調によって、新たな技術、ビジネス・モデル、エコシステムの先鞭をつけることを可能にするリビング・ラボです。
人類は、様々な課題と否定論者に立ち向かい、技術の領域で長足の進歩を遂げてきました。一方で、現在は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックと地政学的な問題によって、ともすれば分断と孤立を感じかねない状況に陥っています。しかし、国際的な協力と協調の価値は、ADI Catalystの存在によって実証されています。個々に取り組むよりも協調した方が、はるかに大きな成果を生み出せるのは明らかです。ADI Catalystでの取り組みは、そうした事実を裏付けていると言えるでしょう。
ADI Catalystの詳細については、こちらをご覧ください。