超越一切可能

Analog Devices 与 Anritsu 联合开发了一台支持 LTE-Advanced 的一体式无线测试仪。

面向物联网和 5G 时代的无线创新技术。

随着无线通信技术的快速发展,射频领域的先驱们在设计面向未来的应用时,面临着一系列全新的独特挑战。

他们比以往任何时候都更加需要通过一种快速、实用和高效的方式来测试理念、交付解决方案,以及为这个联系越来越紧密的世界提供支持。如今,在 Analog Devices 与 Anritsu 的通力合作之下,这一切都变得简单。


让无线技术走得更远、更快。

120 多年来,Anritsu 在电信技术领域做出了很多颠覆性的贡献。

秉承这种创新精神,Anritsu 开始打造一台一体式无线通信分析仪;这种仪器的独特性在于一体多能,能够同时测试多个频率,为工程师们提供相当于三台独立仪器的强大功能。

为了实现这一目标,他们向其全球有选的长期合作伙伴 Analog Devices 寻求帮助。

在 Anritsu 位于日本的一间专用合作办公室内,Anritsu 的工程团队与 ADI 的现场工程师定期展开深入合作,共同审查设计需求、确保设计迭代满足规定的性能和功能要求,并讨论不断发展的技术标准和设备趋势。这种密切的合作,让 Anritsu 能够获得系统级别的专业技能、信号链集成,以及具备较高频率和较大带宽功能的创新解决方案。

最后,他们共同打造出了 MT8821C 无线电通信分析仪,它是业界一款在一台设备中支持从 LTE-Advanced 到 3G/2G(包括 LTE-Advanced UE 下行链路 (DL) 4x4 MIMO 和下行链路载波聚合 5CC)在内的所有无线通信技术的测试设备。这个功能强大、使用灵活的一体式测试解决方案,能够在研发、预生产和批量生产的各个环节快速可靠地测试产品,从而加速产品上市速度,促进众多无线平台和移动设备的创新发展。


大局着眼。细节入手。共谋发展。

为了开发 MT8821C,Anritsu 需要大幅缩小其射频电路板的尺寸。Anritsu 与 ADI 团队紧密合作,采用了大量 ADI 技术,开发出大小仅为常规型号二分之一的电路板。

通过采用面向紧凑型测试仪的集成式 ADI PLL,MT8821C 在性能和功能上都得到极大增强,它的相位噪声性能达到世界较高水平,而杂散则是世界较低水平。

该测试仪还采用了新一代 GUI 和直观的触摸式大显示面板,具备卓越的可操作性和可视效果,同时向后兼容远程命令,减少了工程师配置自动化测试环境的成本。

无数创新的积累,使 Anritsu 打造的这个解决方案开启了迈向无线通信新时代的大门。为了让这一宏图成为可能,Anritsu 在整个信号链中采用了 20 多个高端 ADI 解决方案,包括 DACADCPLL开关、运算放大器、检波器、分离器以及对数放大器。该公司凭借这些先进的技术达到甚至超越了一个尖端测试解决方案所需的苛刻性能要求。


万物互联,缩短了人们之间的距离。

在 ADI 解决方案的支持下,Anritsu 的 MT8821C 无线电通信分析仪可以帮助当今的工程师快速、高效地开发面向未来的智能手机和平板电脑,为全世界越来越多的人带去无线技术创造的新生活。

借助更高的效率和准确性,以及更出色的直观设计和更快的上市速度,我们超越一切可能,帮助全世界走向无线通信的光明未来。


持续获取前沿资讯!

获取最新产品,设计工具及相关资源。


查看ADI快讯



更多"超越一切可能"案例,  请查看 >