DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器的连接

2008-04-03

摘要

本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。

介绍

DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时设计者可以有一些选择。最简单的方式是将DS1859可变电阻直接与MAX3735的MODSET和APCSET引脚相连,这种方式称为选项1 (图5)。这种方式的优点是不需要外部元件,缺点是在大电流时存在非线性,精度较低。

接口的另一种选择是采用电阻分压器重新调节电流的控制范围,这种方式称为选项2 (图6)。较小的范围可以得到优于选项1的精度,但仍然存在非线性问题。

第三种选择是采用运放把电流与电位器电阻的传输函数线性化,这是选项3 (图7)。除了得到更好的精度外,第三种方法可以调节到任意的电流范围,甚至可以产生一个电流大于DS1859最小电阻对应的电流。第三种方式的唯一限制是运放的电流驱动能力。选项3是一种新技术,本文将详细介绍这种方式以及所需设计信息。

本文示例基于参考设计:"HFRD-04.0: 2.7Gbps, 1310nm Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceiver"。除DS1859和MAX3735外,这些技术也可以应用到其它器件。

这三项技术都在PSPICE上做过仿真(图1/2/3/4)。本文提供了原理图、仿真结果和总结。

PSPICE仿真结果

图1. PSPICE结果:调制电流与电位器阻值的对应关系

图1. PSPICE结果:调制电流与电位器阻值的对应关系

图2. 总结:调制电流与电位器阻值的对应关系

图2. 总结:调制电流与电位器阻值的对应关系

图3. PSPICE仿真结果:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图3. PSPICE仿真结果:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图4. 总结:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图4. 总结:光电二极管电流与电位器阻值的对应关系

图5. 选项1电路图

图5. 选项1电路图

MAX3735 (图5)采用电流镜产生调制电流和APC的设定值。利用1.2V带隙基准设定MODSET和APCSET节点的电压。这些节点的对地电阻定义了镜像电流。MODSET电流乘以镜像增益270,得到最终的电流值。APC控制环路会伺服激光器功率,直到光电检测二极管电流等于APCSET定义的电流值。光电检测二极管电流是APCSET节点电流的一半(MAX3735数据资料中给出的APCSET增益为1是错误的)。


选项1


最简单的接口方案是将DS1859与MODSET和APCSET直接连接。此时得到的电流与电阻的倒数成比例。这个非线性函数意味着在大电流时具有低精度,在小电流时具有高精度。另一个问题是调制电流超过推荐的最大电流60mA,超出DS1859范围的10%,由于这些大电流值在编程或测试时可能偶尔被选用,所以必须保证它们不会损害任何元器件或对眼睛造成安全隐患。

如果可以解决上述限制,这将是成本最低的选择。

图6. 选项2电路图,分压器

图6. 选项2电路图,分压器

选项2


这个方法在MODSET和APCSET引脚间加入了电阻分压器(图6)。流经这个分压器的总电流决定了最小电流值。上面的两个电阻(R1和R5)决定最大电流值。合理选择这些数值可以限制电流范围,在有效范围内得到更高精度。这些电阻相互之间以及与可变电阻之间相互依存。如需了解更多关于这个选项的设计技巧,请参考HFAN-02.3.3: "Optimizing the Resolution of Laser Driver Current Settings Using a Linear Digital Potentiometer"。

图7. 选项3电路图,运算放大器电路

图7. 选项3电路图,运算放大器电路

选项3


在选项1和2中,流经电位器的电流与1/R成比例。这个反比例函数是导致非线性的原因。如果将电位器放在一个运放的反馈回路,那么增益就是电位器阻值的线性函数。如果这个运放以线性增益放大基准电压,运放的输出电压也会是电位器阻值的线性函数,从而产生一个与电位器阻值成线性关系的电流。一旦得到与R成线性关系的电流,1/R非线性问题就迎刃而解。

图7电路的工作过程可以按照如下方式理解(参考MODSET示例中的标示),R1和R2在运放U3的同相输入端产生参考电压(本例中为0.2V)。因为分压器的电流也会对MODSET电流起作用,设计公式中必须考虑这些因素。参考电压乘以运放增益,1+Rds1859/R3。流过R4的电流为:MODSET的电压(1.2V)减去运放输出电压,再除以R4。


选项3设计


以下介绍设计MODSET和APCSET运放电路时需要的公式。在使用这些公式之前,必须有一些工程决定。


运放选择

运放必须有良好的直流特性,小巧且价廉。采用SC70封装的MAX4245单运放和采用SOT23封装的MAX4246双运放可以达到这些要求。它们的输入失调电压是1.5mV (最大),输入失调电流为6nA (最大),偏置电流为50nA (最大)。


运放同相输入端的电压

这个电压必须很大,以至于可以减小运放失调电压带来的影响。上述电路在最差情况下的PSPICE分析表明:最好超过100mV,本例选则了200mV。


最大和最小电流范围

设计者需要确定MODSET和APCSET的目标电流范围。这个范围应该足够大,可以覆盖初始误差、温度以及器件老化带来的影响。本例选取值与HFRD-04.0参考设计中的取值类似。


电阻分压器的顶部电阻

电阻分压器的顶部电阻R1和R5要求大阻值,使分压电流小于MODSET或APCSET的最小电流。本例中选择49.4K,得到电流20µA,它远远小于所要求的最小电流。

如果确定了工程参数,将结果带入下式,可以得到其它电阻的阻值。通过方程得到的阻值也许不是标准值,可以选择一个相近值。重复并重新计算,仿真或用实际的电阻搭建电路,确保电路输出满足电流范围的要求。与所有电子电路一样,在投入实际生产前这些设计应该经过充分的测试。

附录:选项3模式设计计算



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目