signals header
Communication towers with blue background and textured overlay
Communication towers with blue background and textured overlay

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

SAMSUNG:构建全球首个5G网络之一


2018年3月,韩国宣布一项计划:面向数百万消费者推出5G网络。新一代无线移动通信在最拥挤的区域也能提供超快的数据速率、超低延迟和大规模设备连接。所带来的优势包括更快的下载速度,清晰无延迟的高分辨率视频/VR/AR流传输,可以连接的“事物”数量呈指数上升,以及节能和降低成本。

几个月之后,韩国宣布了推出5G的具体日期——2018年12月1日。时间有些仓促,颇具挑战性,但这使韩国成为全球首批部署5G网络的国家之一。

为此,三星电子和ADI公司达成合作。三星电子是一家全球信息通信技术公司,业务范围非常广泛,涵盖电信网络、消费电子产品和半导体;ADI公司作为相关技术领域的领导者,具备全面的基础设施专业知识和深厚的领域知识,且能够厘清5G变革的复杂性。

距离推出时间只有几个月了,必须做到分秒必争。

概览

公司

三星电子网络业务部。

应用

安装在蜂窝塔和屋顶的5G射频基站。

挑战

在紧迫的期限内准时交付。开发先进的5G无线电接入技术,解决多个复杂的技术问题,包括RF和散热问题。系统开发与生产齐头并进。在测试之前交付硅芯片样本。

需要

深入了解应用、具备丰富的5G领域知识的合作伙伴,以帮助创建RF信号路径。运用正在开发的技术。现场技术支持。

目标

创建可靠的5G无线通信射频接入,为数百万消费者提供超高速接入。

何谓5G?5G的工作原理是什么?为什么需要5G?

20x
5G提供超快的速度,缩短了延迟时间并提供更大的网络容量。

拿起手机拨打电话,发送短信,或者观看视频。就像呼吸一样,手机已成为您日常生活中不可或缺的一部分。

手机拨打和接听电话需要通过蜂窝基站(一般称为基站)或发射塔,利用无线电波向手机传输信号。现代手机网络(4G、3G、2G)之所以使用蜂窝技术,是因为无线电频率有限,并且属于共享资源,因此在通话过程中有时会受到干扰和失去信号。

5G网络基于更高频率波(被称为大规模MIMO、mm波或毫米波)运行,支持更高的传输速度,但传播距离没有当前的无线低频远。5G不需要依靠分散的大型手机发射塔,而是采用分布密集的小型蜂窝基站。5G基站天线将射频信号定向发送给用户和设备,而不是像4G、3G和2G那样,全方位发送。因此,5G能够提供超快的速度(快20倍),缩短了延迟时间(几乎达到瞬时),拥有更大的网络容量(用于通话、数据和视频)。

变化:不会再失去通话信号。

胜利的果实属于勇往无前者

韩国推出5G网络的紧迫时限是极大的挑战,同时也带来了丰厚的回报。率先开发新兴技术对于国家经济的发展会起到很大的促进作用。全球各地的科技初创公司纷纷涌入投资和建设,推动了整个国家工业的发展。举例来说,美国在4G领域的领先地位为美国公司带来了约1250亿美元的收入,如果美国未能在4G领域拔得头筹,这些收入会流向其他地方。1

ADI公司无线系统部总经理Alberto Van Burgh表示:“如果您想抓住5G这个巨大的经济发展机遇,您必须确保打造适合初创公司成长的国内市场,不断深耕发展。”

5G不是在4G的基础上简单累加。当然,它会为我们提供更快的智能手机连接,流传输高清电影,支持体育赛事实况转播缩放,以及提供更快的下载速度。除此之外,它会改变我们的驾驶方式,工厂的运营方式,以及城市安全和环境管理的方式。5G正在构建迈向互联世界的下一步。

大型运营商在敦促手机运营商赶上12月1日这个推出日期。只有几个月时间了。在这些压力推动下,运营商的步伐很快。但是,他们需要供应商,即技术公司能够在紧迫的时间计划内按时完成交付。

合作:三星和ADI

“三星一直在寻求高效构建先进5G基站的方法,这些基站将部署在网络蜂窝塔中。他们深知,如果不能快速行动,机会就会失之交臂。于是,三星向可靠的合作伙伴——ADI公司寻求合作”,Alberto Van Burgh表示,“ADI原本计划与合作伙伴在6到12个月内完成5G部署。但是现在,他们需要设计一个流程,将所有一切压缩到更短的几个月内完成。不是在2019年交付5G射频方案,三星和ADI需要共同协作,在2018年12月1日,将射频方案交付给现场运营商。”

多年以前,三星就在寻找能够为大型运营商提供收发器和功率转换器的全球合作伙伴。这个客户希望为该国广大人民提供最新的4G技术。它要求产品的成本和性能都已得到优化。于是,三星与ADI达成合作。他们合作开发了4G系统,相比其他公司,他们的系统更便宜,更小巧,功率也更低。

快进到现在。三星、ADI和这家快速发展的运营商被认为在建设技术基础设施和刺激经济发展方面发挥了重要作用,使超过3亿用户能够接入无线互联网。

Communication towers on a hill at sunset

新的机遇:韩国

Alberto Van Burgh表示:“(在完成上述项目之后)三星很自然地与ADI保持了长久合作。进行5G开发时,三星很快步入正轨。他们需要收发器、电源、固件,以及能够与之协作,帮助解决技术问题,提供全天候支持的合作伙伴。他们找到了ADI,要求在紧迫的时间内提供支持,帮助抓住这个机遇。”

ADI需要加快工作节奏,开发样品并直接将样本交给三星,然后进行自我评估。他们甚至需要在制造出硅芯片成品前,就订购材料。ADI承受了极大的风险,但是通过紧密合作、快速评估和测试调整消除了这些风险。

结果

“ADI与三星携手合作,在3个月内完成了正常需要6个月才能完成的工作。我们在几个大城市都提供了高质量、出色的覆盖率。我们还为创新系统提供了出色的可靠性和稳定性。在2018年12月1日,实现了全球较大规模的5G部署之一,直到今日,韩国仍然是唯一一个拥有百万5G订阅用户的国家。”


  • 三星准时完成交付—在2018年12月1日零点后完成快速、高效的企业5G部署
  • 获取韩国大部分的市场份额
  • 为首尔大部分地区和韩国其他六个主要城市提供5G网络
  • 开发出低功耗、高性能、产热少的射频接入解决方案

1Recon Analytics, "美国在4G领域的领导地位如何促进美国经济发展"(2018年)