signals header
Woman running on beach
Woman running on beach

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

MEIQI:利用小型动态血糖监测设备(CGM)管理糖尿病


动态血糖监测设备(CGM)虽小,却可以改善全球数以百万计糖尿病患者的生活质量。如1型糖尿病患者,现行常规的方法是指尖釆血法检测血糖,且是每天必不可少的。事实上,指尖釆血1天最多只能有7次。 但这只能获得单一时间点的血糖快照。遗憾的是,这种快照只能提供特定时间段的血糖值,无法提供糖尿病患者全天候的血糖值。糖尿病患者也无法获得全面血糖的变化情况和引起变化的原因,也就不能制定有针对性的符合特定个体控糖方案,包括饮食、用药、锻炼等。

现在,糖尿病患者有望从指尖釆血、试纸和猜测血糖水平的不便中解脱出来,使用微创型的动态血糖监测系统(CGM),更有效、更经济实惠地主动管理血糖和健康。

概览

公司

美奇,中国领先的动态血糖监测(CGM)设备提供商

挑战

让糖尿病患者通过使用动态血糖监测设备获得经济、便利、主动的治疗

目标

开发突破性可穿戴、低功率、紧凑型、低成本、长时效的动态血糖仪(美奇第3代产品)

ADI解决方案

使用阻抗测量的动态血糖仪传感器


463M
全球成人糖尿病患者
$760B
糖尿病卫生支出
7次/天
平均手指尖釆血数
79%
成人糖尿病患者生活在中低收入国家/地区
数据来源:2019糖尿病数据

告别指尖釆血,提供治疗依据,降低治疗成本

Checking remote sensor levels on phone

患者将迎来使用方便、检测精准、检测数据全面的动态血糖仪时代,告别指尖釆血评估血糖值方式。美奇医疗器械有限公司-中国动态血糖仪制造商,动态血糖监测技术引领者。中国拥有超过1.25亿糖尿病患者,是世界上糖尿病患者最多的国家;为了应对这个不断增长的市场,美奇正与ADI公司合作开发下一代集成式动态血糖监测可穿戴设备(美奇第3代产品),共同努力,突破技术壁垒。

动态血糖仪通过介入皮下的微型传感器电极,可全天候检测血糖水平,并将此数据发送至手机APP或智能手表,再发送至云端。这种接近实时的信息可帮助糖尿病患者迅速调整他们的运动、食物摄入量或胰岛素水平,控制血糖水平,有助于降低严重的高血糖或低血糖发生。

除此之外,动态血糖仪的成本节省优势也非常明显,不仅可以节约大量针头和试纸使用费用,而且在患者一生中,通过动态血糖仪获取的持续数据还可帮助他们成功地监测症状,避免严重的医疗程序或医院就诊带来的高昂费用。动态血糖仪使患者能够管理自己的健康,改变饮食习惯、按时服药,同时提高整体生活质量,对很多人来说价值无法估量。

Zhang Feng
“设备的尺寸、重量以及功耗是我们面临的主要挑战之一,也是整个动态血糖仪行业的挑战,而ADI提供的解决方案满足了我们的需求。除此之外,他们的协作能力、系统层面的理解能力和专业知识确实出众......事实证明,他们远不止是一家电子元器件公司。”

Mr. Zhang Feng 章峰

首席执行官兼创始人 | 美奇

动态血糖仪工作原理

How it works glucose monitoring device
动态血糖仪具有一个微型传感器,通常附在手臂上以持续监测组织液中的血糖水平(一层薄薄的液体,包裹皮下组织细胞),以代替检测血液。动态血糖仪全天候显示血糖总体趋势和水平,并将此数据发送至应用程序,以改善健康状况和避免危险情况发生。

方便且富有洞察力的预测性糖尿病管理

Doctor consultation in office

随着医学从被动治疗转向主动预防(例如动态血糖仪),信号处理的专业知识技术对此发展尤为重要。 事实上,如果没有这种专门的技术,向主动预防与个性化医疗发展的趋势就无从谈起。

这种医疗趋势的转变依赖于高质量并持续获得的患者数据的设备,例如:血糖是因为运动而太低,还是因为不良饮食习惯而太高,并能基于这些检测数据,更准确、有效和全面的判断。

借助准确的临床级血糖水平数据,患者能够得到恰当的胰岛素治疗,这有助于避免进一步的糖尿病并发症,如血管损伤、心脏病、中风、肾病、糖尿病昏迷。此外,这些报告还会发送至云端,以便提供几天、几周甚至几个月的详细血糖信息,帮助医疗专家在有效管理糖尿病方面做出更科学的决策。而指尖釆血无法提供这么精确、前瞻性的数据。

ADI对临床级健康数据管理做出贡献

美奇CGM设备的系统结构

Meiqi CGM device sensor and transmitter
集成电池(A)和可更换传感器(B)的发射器 = 美奇第3代设备。

完整的CGM解决方案

Meiqi CGM device recorder and app

医院版

传感器和发射器以及记录仪;专为医院扫描和存储患者血糖数据而设计。

Checking remote sensor levels on phone

患者版

仅传感器和发射器;患者使用智能手机应用在家扫描自己的血糖数据。

用于新一代动态血糖监测系统的下一代技术

美奇的动态血糖监测设备使用方便且精确。它采用小型可穿戴贴片,这种贴片带有微小传感器探针和来自ADI的传感器与下一代移动阻抗测试技术。

对于重要的传感器元件,美奇选择了ADI小尺寸、低电压的AD5950。除此之外,美奇还发现ADI公司远不只是一个零件提供商。ADI是真正的合作伙伴,拥有丰富的系统级知识、深厚的领域专业知识和重要的数字化医疗经验,深谙用于慢性病管理的可穿戴设备。在ADI中国团队的帮助下,美奇还获得了宝贵的本地市场洞察和快速响应,取得了关键的上市时间优势。

ADI和美奇:
力争上游

Two men discuss project in office

作为中国动态血糖监测设备的领先提供商,美奇对技术合作伙伴精挑细选,共同设计第三代产品。首要的是,合作者要有共同的雄心壮志、持续的创新动力,并以提供医疗保健、拯救生命的医疗产品为坚定目标。

ADI正是这样一家公司。

从50多年前,ADI就秉承这一目标:利用技术解决艰巨的工程挑战,突破极限——包括帮助糖尿病患者监测血糖并主动管理患者的健康状况。

动态血糖仪的设计挑战在于功率和尺寸限制,这也是ADI在数字健康技术领域面临的挑战。 作为动态血糖仪行业翘楚,美奇和ADI正在帮助糖尿病患者经济便利地控制血糖。

“美奇是一家在数字健康领域具有颠覆性的公司,我们一直在寻找志同道合的合作伙伴。ADI公司完全符合这一要求。他们坚持技术领先的原则,将为行业客户带来独特的价值。”

Mr. Zhu Jun 祝军

研发副总裁 | 美奇