signals header
Purple digital EKG graph with stats
Purple digital EKG graph with stats

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭

新冠疫情前后的数字医疗保健技术


加速转向预判式护理

对大部分患者来说,获得诊断的过程既熟悉又可预见。与医生见面后,医生进行一系列问诊和检查,然后解读你的症状,作出护理计划。

但如果事情不这样发展呢?如果不采用被动式治疗,而是医生能够获取数字医疗保健技术,使用从基因组分析、高级成像或可穿戴设备中捕获的数据来识别预警信号,然后设计计划来预防疾病发生而非治疗现有疾病,情况会如何?如果可穿戴技术能在症状出现之前就识别病毒感染的迹象并提醒人们,情况又会如何呢?

阿肯色大学医学院数字健康与创新研究所主任Curtis Lowery博士表示:“我们正在使用数字概念让人们远离医院,利用基于患者远程监测的干预措施,在这一过程中尽早治疗疾病。现在,通过电子秤、血压计甚至脉搏血氧计传入的数据,我们在患者家里就可以开展治疗。”在全球新冠疫情大流行的背景下,通过远程方式评估数据和治疗患者所带来的好处,远不止方便和节省成本这么简单。现在,远程治疗是一种额外的安全措施,可以真正挽救生命。

“我们正在使用数字概念让人们远离医院,利用基于患者远程监测的干预措施,在这一过程中尽早治疗疾病。”

Curtis Lowery

阿肯色大学医学院 | 数字健康与创新研究所主任

早在新冠肺炎爆发前,数字医疗保健技术行业的先锋创新者(包括ADI公司),已经在把下一代技术交到供应商手中。其中一个例子就是生命体征监测技术,比如可穿戴设备和可听戴设备。有了它们,即使患者离开医生办公室,医生也可以毫无干扰地持续获取数据。这样便于医生获取可行的见解,更易于做出准确的诊断。ADI公司数字健康高级副总裁Pat O’Doherty表示,当前疫情催生了对公司关键数字健康技术产品的庞大需求。“我们极为重视医疗健康技术的生产,尤其是对抗疫前线医疗设备至关重要的技术,这些设备包括呼吸机、输液泵、患者监测器、诊断测试机、CT扫描仪和数字X光机设备等等。”

对护理的需求

根据美国疾病控制和预防中心的数据,平均每10个美国人中就有6个患有糖尿病或心脏病等慢性疾病。这些疾病是导致美国人死亡的最主要原因,与心理健康一起,占美国每年3.5万亿美元医疗支出的90%。再加上人口老龄化和预计的注册护士短缺,采用新的数字健康解决方案显得迫在眉睫。

ADI公司负责销售和数字营销的高级副总裁Martin Cotter指出:“医疗保健系统面临非常严峻的财政困难,如果我们不进行干预,将其转向以患者为中心,最终将导致患者护理质量的下降。这意味着需要提高这一生态系统中每一方的效率,无论是医生、供应商、买方还是患者。”

医疗保健成本上升

美国的医疗保健支出是世界上较高的,而且预计在未来几年,成本只会增加。

3.5万亿美元
2017年美国医疗保健支出
6万亿美元
2027年预计支出
来源:美国卫生与公众服务部《2017年国家卫生开支重大事项》;美国医疗保险和医疗补助服务中心《2018-2027年国家卫生支出预测》。

凭借在开发生命体征监测传感器方面数十年的专业经验,ADI公司正在实现下一代可穿戴设备,为数字医疗保健技术行业(及患者)带来更光明的前景。想象一下糖尿病患者采用传统手指测试(通常一天多次)监测血糖水平并注射胰岛素。再设想一下不显眼的传感器,它贴在皮肤表面进行持续的测量,并提供关于患者健康状况的不间断视图。

这样的设备改善了糖尿病患者的生活质量,医生也被赋予了某种权力,可以帮助患者更好地管理自己的疾病,甚至可能延缓病情进展。

Martin Cotter称:“对患者长期监测要好过仅在可控临床环境中进行监测。将现实世界的情况纳入其中,可以提供更准确的数据,让医生更好地管理患者健康。一个更激动人心的提议是对慢性疾病进展进行无创追踪,这样我们可以在某一天让患者不再需要某种特定药物。”

尽管已经有了一些可用的持续监测方案,这项技术还没有在整个行业全面普及,这就为各种形式的创新敞开了大门。ADI公司的可穿戴健康监测器类似于常见的智能手表,但会不断提取穿戴者的心率、体温和其他生命体征数据。它可以戴在手腕上,也可以像贴片一样贴在皮肤上,将测量到的数据存储在SD卡上,或通过无线方式将数据发送到智能设备。ADI的可穿戴健康监测器结合了嵌入式传感器、处理能力和无线通信,可成为下一代数字健康的模型。

ADI公司还与一家纳米传感器即时诊断技术的领先公司合作,提供快速病毒和细菌测试技术,这些技术可能对新冠肺炎和未来传染性疾病的检测和预防产生重大影响。

Pat O'Doherty
“健康护理正迅速走出医院,走向家庭,这就产生了对新一代更小、更易使用、成本更低的临床级技术产品的需求。由于新冠肺炎的疫情,这一根本性变化正在加速,我们正在考虑将我们的研发投资优先满足这一新的需求。”

Patrick O’Doherty

数字医疗健康高级副总裁 | ADI 公司

可穿戴的护理

可穿戴设备很快会允许患者持续监测各种健康参数,从而推动更具预防性的护理方法。同时,无线连接将为医生提供连续的数据流。

Blue illustrated hand with smart watch and healthcare icons

关注图像

尽管健康护理领域的一些最重大机遇将出现在家庭中,但用于医院和临床环境的仪器设备也在升级。X射线和CT扫描等常见测试背后的技术正变得更加敏感和精确,从而产生分辨率更高、噪声水平更低的图像。

在开发能够收集数据的信号处理和传感器(连接物理世界和数字世界)方面,ADI公司有着深厚的经验,因而在这一领域发挥着同样重要的作用。ADI公司精密技术与平台副总裁Jen Lloyd表示:“在CT扫描中,精确的传感可以加快扫描时间,减少对患者的辐射剂量。同时,人工智能也可以应用到图像,提请医生注意某些关键领域,提高他们的工作效率。”

健康行业的图景

数字成像解决方案在支持医生决策的同时提高了医院的效率。
Blue icon of bone joint with blue square border

数字X射线

转换模拟信号可以节省数千美元的化学处理成本,还可以得到更清晰、低噪声的图像。

Blue icon of person going into CT scanner with blue square border

CT扫描

精密传感器和数字处理器提高了图像质量,减少了扫描次数,从而减少了患者暴露于辐射的时间。

Blue icon of ultrasound device with blue square border

超声

具有更高分辨率和数据率的模数转换器为3D成像铺平了道路,同时降低了机器的成本。

O’Doherty解释说,精确的成像、临床级的生命体征监测和改进的数字医疗保健技术正在帮助医生提高诊断的准确性,并让人们能够更有效地管理慢性疾病。但最终目的是完全从被动式医疗转变为预判式医疗,从而提高人们的生活质量,减轻医疗保健系统的压力。

Vincent Roche
“我看到从业者对数字技术的渴望,这种技术可以帮助管理医疗保健的成本,缩短患者病程,或者在病症变得严重之前将其治愈。我认为,在未来几十年,无论是在大型机器诊断层面,还是在人类日常生活层面,医疗保健领域都可能出现爆炸式增长。”

Vincent Roche

ADI公司 | 总裁兼首席执行官

要跟上爆炸式增长的步伐,不仅需要在数字健康方面进一步投资,还需要技术合作伙伴开发的先进健康、成像和生命体征测量解决方案,这些技术合作伙伴已经在推动这一转型。