PSMRの謎を解く――PSRRとはどう異なるのか?

2018年12月01日

概要

多くの場合、レーダー・システムでは、クラッタを最大限に除去するために位相ノイズを低く抑える必要があります。実際、高性能のレーダーにおいては、位相ノイズについて細心の注意を払わなければなりません。そのため、シンセサイザの位相ノイズを低減する、あるいはシンセサイザの機能を実現するコンポーネントの位相ノイズを評価するために、多くの労力が投じられています。

位相ノイズを極めて低く抑えるためには、ノイズの少ない電源が必要であることはよく知られています。では、電源ノイズの電圧レベルが位相ノイズに及ぼす影響を定量化するには、どうすればよいのでしょうか。そのための体系的なアプローチについて書かれた文献はほとんど存在しません。そこで、本稿ではそのアプローチについて述べることにします。

まずは、電源の不完全さ(リップルやノイズの存在)がRF搬送波にどのような変調をもたらすのかを表すPSMR(Power Supply Modulation Ratio)の理論について説明します。次に、電源ノイズが存在する条件下でRFアンプの特性を評価し、PSMRを指標とすることで、その評価結果を基に位相ノイズに対する電源ノイズの寄与分を求めることが可能であることを明らかにします。加えて、そのような評価を行うことで、電源ノイズの影響をかなり正確に推定できることを実証します。更に、そうした評価結果に基づいて、電源の仕様を決めるための体系的なアプローチを示します。

PSMRの定義

PSMRという用語は、よく知られるPSRR(電源電圧変動除去比)という用語と似ています。ただ、両者には明確な違いがあります。PSRRは、電源の不完全さがどのくらい直接的にコンポーネントの出力に結合するのかを示す指標です。一方のPSMRは、リップルやノイズといった電源の不完全さが、RF搬送波にどのような変調をもたらすのかを表します。

次に示す理論の解説では、電源の不完全さとPSMRを関連づけるために、H(s)という伝達関数を使用することにします。それにより、電源の不完全さが搬送波にどのような変調をもたらすのかを定量的に示していきます。H(s)は、振幅と位相の成分を持ちます。周波数の関数であり、また、コンポーネントの動作条件の関数でもあります。変数の数に関わらず、いったん特性評価を行えば、電源のデータシートのリップルとノイズの仕様に基づいて、位相ノイズ/スプリアスに電源ノイズがもたらす寄与分を正確に推定するためにPSMRを使用することが可能です。

PSMRに関する理論

RFコンポーネント向けに使用するDC電源のリップルについて考えてみます。電源のリップルは、DC出力付近を中心とし、ピークtoピーク電圧を持つ正弦波信号としてモデル化することができます。この正弦波によってRF搬送波に変調が加わると、その正弦波の周波数と等しいオフセット周波数の位置にスプリアス信号が生成されます。

図1. 電源の出力電圧に含まれる正弦波(リップル)とRF搬送波の関係。正弦波によって変調されて、スプリアス信号が生成されます。

図1. 電源の出力電圧に含まれる正弦波(リップル)とRF搬送波の関係。正弦波によって変調されて、スプリアス信号が生成されます。

スプリアスのレベルは、正弦波の振幅とRF回路の感度の関数になります。スプリアスの信号は、振幅変調(AM)成分と位相変調(PM)成分に分解できます。言い換えると、スプリアス電力のトータルのレベルは、AM成分に対応するスプリアス電力とPM成分に対応するスプリアス電力の和になります。

H(s)は、電源の不完全さによってRF搬送波に加わる不要な変調項に対応する伝達関数です。H(s)には、AM成分とPM成分が含まれています。以下では、H(s)のAM成分をHm(s)、H(s)のPM成分をHΦ(s)で表すことにします。以下に示す一連の式によって、実際のRF測定にH(s)を適用できるようになります。また、電源がRF搬送波に及ぼす影響は比較的レベルの小さい変調であると仮定しています。

信号のAMは、次式のように記述できます。

数式 1

AM成分m(t)は、次式のように表されます。

数式 2

ここで、fmは変調周波数です。

RF搬送波のAM成分のレベルは、次式によって電源のリップルに直接関連づけることができます。

数式 3

ここで、vrmsは電源からの出力電圧に含まれるAC成分の実効値です。式(3)は、電源のリップルによってRF搬送波に生じるAMの影響を求めるためのメカニズムを提供する重要なものです。

AMによるスプリアスのレベルは、次式によって求めることが可能です。

数式 4

同様に、電源がPMに及ぼす影響(PMによって生成される信号)も以下のように記述できます。

数式 5

PMによる項は以下の式で表されます。

数式 6

PMによる影響は以下の式によって直接電源に関連付けることができます。

数式 7

この式(7)は、電源のリップルによってRF搬送波に生じるPMの影響を算出するためのメカニズムを提供します。PMによるスプリアスのレベルは次式で表されます。

数式 8

図2は、mrmsとΦrmsのスプリアスの影響を視覚化するために、両者に対するスプリアスのレベルをプロットしたものです。

図2. スプリアスのレベルとmrms/Φrmsの関係

図2. スプリアスのレベルとmrmsrmsの関係

ここまでの内容をまとめると、電源のリップルは、その正弦波の実効値電圧であるvrmsから、変調成分の項mrmsとΦrmsに変換されます。Hm(s)とHΦ(s)は、vrmsからmrmsとΦrmsへの各変換に対応する伝達関数です。

次に、位相ノイズについて考えます。正弦波が搬送波に変調をもたらしてスプリアス信号を生成するのと同様に、1/fノイズ(の電圧密度)も搬送波に変調をもたらし位相ノイズが生成されます。

図3. 電源の1/fノイズの影響。RF搬送波に変調が生じ、位相ノイズが生成されます。

図3. 電源の1/fノイズの影響。RF搬送波に変調が生じ、位相ノイズが生成されます。

式(5)として示したPM信号x(t)を以下に再掲します。

数式 9

この式に含まれるΦ(t)はノイズを表す項です。

電力スペクトル密度は次式で定義されます。

数式 10

位相ノイズは、パワー・スペクトル密度から、次式のように定義されます。

数式 11

次に、電源のリップルが原因でPMによって生じたスプリアスに使用したのと同じHΦ(s)を位相ノイズに適用します。電源の1/fノイズが原因となる位相ノイズを求めるために、HΦ(s)を使用するということです。

数式 12
数式 13

実測による理論の検証

上述した理論を実証するために、何種類かの電源を使って、RFアンプの電源電圧の変動に対する感度と位相ノイズの量を測定しました。使用したRFアンプは「HMC589A」であり、図4に示す評価用回路を使用しました。

図4. PSMRに関する理論を実証するための測定回路。何種類かの電源を使用し、HMC589Aの特性を評価しました。

図4. PSMRに関する理論を実証するための測定回路。何種類かの電源を使用し、HMC589Aの特性を評価しました。

電源電圧の変動感度について評価するために、5Vの電源電圧に正弦波を重畳します。その正弦波によってRF帯域にスプリアスが生成されるので、それをdBc単位で測定しました。その上で、スプリアスをAM成分とPM成分に分解しました。計測には、Rohde & Schwarzの位相ノイズ・アナライザ「FSWP26」を使用しました。AM/PMによるスプリアスのレベルについては、スプリアス測定機能をイネーブルにし、AMノイズ、PMノイズの値を取得することで計測しました。RF入力が0dBm、3.2GHzという条件下での測定結果を表1に示します。

表1. 電源リップル(正弦波)の影響で生成されるスプリアスの評価結果。HMC589Aを対象とし、入力を0dBm、3.2GHzとしました。
入力正弦波 スプリアスの測定値 H(s)の計算値
周波数 V〔rms〕 スプリアス〔dBc〕 スプリアス(AM)〔dBc〕 スプリアス(PM)〔dBc〕 H(s) H(s)(AM) H(s)(PM)
100 0.01 –52.2 –57.3 –53.7 0.35 0.19 0.29
1000 0.01 –52.4 –57.2 –54 0.34 0.20 0.28
10000 0.01 –53.5 –58.3 –55.3 0.30 0.17 0.24
50000 0.0066 –61 –65 –62.9 0.19 0.12 0.15

この試みは、RFアンプの電源電圧の変動感度は正弦波による変調を利用することにより実験的に測定できることを示しています。この実験結果から、本稿で述べた理論は、電源ノイズが位相ノイズにどの程度寄与するのかを推定するために使用できるということが実証されました。ここではアンプの特性評価を例にとりましたが、本稿で示した理論はあらゆるRFコンポーネントを対象として活用できます。

最初に使用したのは、比較的ノイズの多い電源です。その状態でノイズ密度を測定しました。HΦ(s)に基づいて位相ノイズに対する電源ノイズの寄与分を算出し、位相ノイズの測定値と比較しました。上述したように、測定にはFSWP26を使用しています。ノイズの電圧は、ベースバンドに対応するノイズ測定機能を使って測定しました。アンプの残留位相ノイズは、テスト装置が内蔵する発振器を使い、付加的な位相ノイズ測定機能によって測定しました。図5に示したのが使用した評価環境の概念図です。この構成において、発振器のノイズはミキサーでキャンセルされます。それ以外の一般的でないノイズはすべて相互相関アルゴリズムによって除去されます。このような仕組みにより、非常に小さなレベルの残留ノイズの測定を行うことができます。

図5. アンプの残留位相ノイズを測定するための構成。相互相関手法を使用します。

図5. アンプの残留位相ノイズを測定するための構成。相互相関手法を使用します。

図6に示したグラフは、電源ノイズ、測定された位相ノイズ、推定される電源ノイズの寄与分を示したものです。位相ノイズについては、オフセット周波数が100Hz~100kHzの場合、電源による影響が大きく、電源ノイズの寄与分を正確に推定できることが一目でわかります。

図6. 本稿で示した理論の検証結果。ノイズの多い電源を使用しています。

図6. 本稿で示した理論の検証結果。ノイズの多い電源を使用しています。

これと同じテストを、別の2つの電源を使用して繰り返しました。図7に示したのがその結果です。これを見ても、位相ノイズに対する電源の寄与分を推定できることがわかります。

図7. 本稿で示した理論の検証結果。図6の場合とは異なる2つの別の電源を使用しています。

図7. 本稿で示した理論の検証結果。図6の場合とは異なる2つの別の電源を使用しています。

位相ノイズの小さいコンポーネントについては、特性評価を行う際、1つの課題に直面することが少なくありません。その課題とは、測定環境のノイズではなく、対象とするコンポーネント自体のノイズをいかに確実に測定できるようにするかということです。本稿の例では、測定時に電源からの寄与分を排除するために、低ノイズ・レギュレータ「ADM7150」を使用しています。同レギュレータについて、データシートに記載されたノイズ密度と、位相ノイズのテストに使用した環境におけるノイズ電圧の測定値を図8に示しました。

図8. 低ノイズのレギュレータ「ADM7150」のノイズ電圧密度
図8. 低ノイズのレギュレータ「ADM7150」のノイズ電圧密度

図8. 低ノイズのレギュレータ「ADM7150」のノイズ電圧密度

表2に、アナログ・デバイセズが提供する低ノイズ・レギュレータ製品群の主要なパラメータを示しました。いずれも、位相ノイズを抑えることが求められるアプリケーションにおいて、RFコンポーネントに電力供給するためのレギュレータとして最適な製品です。動作条件の詳細や各種特性については、データシートで確認してください。データシートには、オフセット周波数に対するノイズ密度とPSRRのグラフが掲載されています。表2には、オフセットが10kHzの場合のノイズ密度を示しています。多くのレギュレータでは、この領域までをノイズ密度を定義する上での対象としています。PSRRについては、1MHzのオフセット位置における値を示しています。多くのリニア・レギュレータは、このオフセット周波数を超えるとPSRRの能力が大きく損なわれ、追加のフィルタ処理が必要になるからです。

表2. 低ノイズのレギュレータ製品群。位相ノイズを抑える必要があるRF設計に最適です。
品番 VINの範囲 VOUTの範囲 IOUT 固定/調整可能 ノイズ密度(10kHzにおける値) PSSR(1MHzにおける値)
LT3042 1.8V~20V 0V~15V 200mA 調整可能 2 nV/√Hz 79dB
LT3045, LT3045-1 1.8V~20V 0V~15V 500mA 調整可能 2 nV/√Hz 76dB
ADM7154 2.3V~5.5V 1.2V~3.3V 600mA 固定 1.5 nV/√Hz 58dB
ADM7155 2.3V~5.5V 1.2V~3.4V 600mA 調整可能 1.5 nV/√Hz 57dB
ADM7150 4.5V~16V 1.8V~5V 800mA 固定 1.7 nV/√Hz 60dB以上
ADP7156 2.3V~5.5V 1.2V~3.3V 1.2A 固定 1.7 nV/√Hz 60dB
ADP7157 2.3V~5.5V 1.2V~3.3V 1.2A 調整可能 1.7 nV/√Hz 55dB
ADP7158 2.3V~5.5V 1.2V~3.3V 2A 固定 1.7 nV/√Hz 50dB
ADP7159 2.3V~5.5V 1.2V~3.3V 2A 調整可能 1.7 nV/√Hz 45dB

図9に示したのは、HMC589Aに対し、ADM7150によって電力を供給した場合の残留位相ノイズの評価結果です。この測定では、テスト環境のノイズ・フロアが-170dBc/Hz以下になる場所にアンプの真の性能が現れています。この性能は、10kHzのオフセット位置まで保たれます。

図9. ADM7150によって電力を供給した場合のHMC589Aの残留位相ノイズ。RF入力は0dBm、3.2GHzという条件で測定しました。

図9. ADM7150によって電力を供給した場合のHMC589Aの残留位相ノイズ。RF入力は0dBm、3.2GHzという条件で測定しました。

電源の仕様決定に向けた体系的なアプローチ

源回路を設計する際には、入手可能な最高性能のレギュレータが無造作に選択されることが少なくありません。つまり、実際に満たさなければならない最小限の仕様が無視され、オーバースペックな状態を招くということです。生産数量が少ないケースであれば、このアプローチを継続する価値はあるかもしれません。しかし、大量生産が前提になる場合には、性能、コスト、複雑さに関して最適化を図らなければなりません。必要以上に性能の高い製品を選択すると、コスト増を招いてしまう可能性があります。

以下に、電源の仕様を定量的に導き出す方法を示します。

  • 電源に重畳した正弦波を変調する H(s) を求めます。H(s) は周波数の関数であり、周波数を10 倍にしながらテストを実施します。
  • RF 仕様に対してある程度のマージンを確保できるように考慮しつつ、スプリアスと位相ノイズの仕様に電源ノイズの寄与分を盛り込みます。
  • 以下の式で電源リップルの仕様を求めます。
数式 14
  • 以下の式で電源ノイズの仕様を求めます。

数式 15

上記の最初のステップで考慮すべき重要な事柄は、Hm(s)とHΦ(s)が、設計において前提となる動作条件の下で、どのように変化するかを理解することです。図10に、複数の電力レベルに対して、HMC589AにおけるHm(s)とHΦ(s)がどのように変化するのか測定した結果を示しました。

図10. オフセット周波数/電力レベルとHm(s)/HΦ(s)の関係。HMC589Aの評価回路を使用し、3.2GHzの入力信号の電力レベルを変化させて測定を行いました。
図10. オフセット周波数/電力レベルとHm(s)/HΦ(s)の関係。HMC589Aの評価回路を使用し、3.2GHzの入力信号の電力レベルを変化させて測定を行いました。

図10. オフセット周波数/電力レベルとHm(s)/HΦ(s)の関係。HMC589Aの評価回路を使用し、3.2GHzの入力信号の電力レベルを変化させて測定を行いました。

まとめ

一般に、RFアプリケーションにおいては、電源のリップルとノイズを低く抑える必要があります。ただ、その影響を定量的に理解する方法は広く知られているとは言えません。本稿で示した体系的なアプローチにより、設計技術者は、必要なRF性能に対する電源の影響を定量化するプロセスを導入することができます。それにより、確かな情報に基づいて電源を設計することが可能になります。


著者について

Peter Delos
Peter Delosは、アナログ・デバイセズの航空宇宙および防衛グループのテクニカル・リードで、ノースカロライナ州グリーンズボロで勤務しています。1990年にバージニア工科大学でB.S.E.E.の学位を、2004年にNJITでM.S.E.E.の学位を取得しました。30年以上の業界経験を有し、その大部分をアーキテクチャ・レベル、PWBレベル、ICレベルの先進的なRF/アナログ・システム設計者として勤めました。現在は、フェーズド・アレイ・アプ...
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

産業向けソリューション
製品カテゴリ

最新メディア 21

Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成