TMCL-IDE

TMCL-IDE是Trinamic运动控制语言集成开发环境的缩写,它是一个集成开发环境,用于使用ADI Trinamic模块和芯片开发应用程序。GUI提供了用于轻松设置参数、实时可视化数据以及使用TMCL开发和调试独立应用程序的工具。

Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment System

"TMCL是一种非常灵活的语言,如果您想在短时间内做一些开发,同时还要保持灵活性,这是一个关键点。这对我们来说非常重要,因为它允许您尝试一种解决方案,而如果您发现它不是正确的解决方案,也可以轻松更改和调整元件的行为,因为它不是硬编码的。"

Jonathan Aubert,Andrew Alliance电子工程师

阅读全文

免费提供,简单易用

免费提供的ADI Trinamic 的GUI简单易用,非常适合开发基于ADI Trinamic出色解决方案的应用。灵活的集成开发环境具有向导功能,支持直接使用命令,以图形可视化方式监控实时行为,还可以记录日志和存储数据。所有设置都可以快速导出,用于自己的固件项目。该开发程序专用于运动控制,支持使用简单的命令来定位和设置运动控制器的所有相关参数,从而加快固件和应用程序开发速度。

code-image
Windows Signed Driver icon

支持常见接口

可使用各种接口连接ADI Trinamic模块或评估板,包括USB、RS-232、RS-485、CAN和ADI Trinamic实时监控接口(RTMI)。如果产品有USB接口,可以直接通过USB连接。IDE会自动识别产品。配备RS-232、RS-485或CAN接口的模块需要在PC上安装相应的接口,不过可以使用许多标准的现成接口。最后,一些产品支持RTMI接口,因而允许实时监控和动态调试,但需要USB-2-RTMI适配器。

Linux 文档

Download the ADI Trinamic setup guide to use the TMCL-IDE on Linux. The one-pager describes how to unzip the folder and update the software, as well as provides handy tips for use on Linux.

Linux Setup Guide

TMCM-CANopen

TMCM-CANopen is ADI Trinamic's tool for all CANopen modules and supports the same CAN interfaces as the TMCL-IDE. Offering the ease of use for CANopen modules as the TMCL-IDE offers for all other modules, the CANopen tool shortens design cycles. It provides easy access to all CANopen objects and simplifies use of the standard CiA-402 modes, like profile positioning mode, profile velocity mode, and homing mode. More sophisticated functions such as graphical monitoring of CANopen objects is integrated as well, making setup and fine-tuning of your CANopen module as easy as 1-2-3.

Download

下载 TMCLAsm

TMCLAsm是一款适用于所有运行TMCL的产品的命令行工具,支持您将TMCL程序文件转换为二进制文件。此功能也集成到了TMCL-IDE中,因此,可以选择使用TMCL Creator将输出写入二进制文件,并且TMCLAsm满足需要编译TMCL程序的生产环境的需求,可一次性自动编程多个TMCL模块,无需使用ADI Trinamic提供的标准程序。

TMCLAsm Icon

下载 TMCLAsm

如何通过 TMCL-IDE 使用图表和记录数据