MOSFET & Gate Drivers
MOSFET & Gate Drivers
MOSFET & Gate Drivers
MOSFET and gate drivers are integral components in power management, power conversion, and motor control applications, serving as the interface between controllers and power stages. These drivers convert low voltage logic signals from controllers into robust gate drives for various power devices. Analog Devices offers an extensive portfolio of high-side, low-side, and half-bridge gate drivers, supporting numerous topologies and voltage ratings. Utilizing ADI MOSFET and gate drivers provides several advantages, including simplified layout, enhanced system protection, customizable turn-on/off profiles, optimized efficiency, improved thermal management, and reduced electromagnetic interference.
MOSFET and gate drivers are integral components in power management, power conversion, and motor control applications, serving as the interface between controllers and power stages. These drivers convert low voltage logic signals from controllers into robust gate drives for various power devices. Analog Devices offers an extensive portfolio of high-side, low-side, and half-bridge gate drivers, supporting numerous topologies and voltage ratings. Utilizing ADI MOSFET and gate drivers provides several advantages, including simplified layout, enhanced system protection, customizable turn-on/off profiles, optimized efficiency, improved thermal management, and reduced electromagnetic interference.
表示中:
カテゴリー詳細
カテゴリー内の製品
関連資料

Analog Dialogue
.2025年05月14日
Floating Ground Non-Isolated Half-Bridge Gate Drivers

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

ビデオ
. 2025年02月11日
Innovations Unleash SiC Potential in Automotive Power Conversion

ビデオ
. 2024年11月22日
GaNの能力を最大限に引き出すゲート・ドライバ、ハーフ・ブリッジに対応するGaN FET専用品

ビデオ
. 2024年11月20日
Industrial Sustainability - The Time for Action is Now!

Analog Dialogue
.2024年11月13日
スイッチング電源におけるGaNスイッチへの移行

ビデオ
. 2024年09月27日
01:41Unlock GaN’s benefits with ADI's Half-Bridge GaN FET Gate Driver

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices
珍問/難問集
.2024年08月30日
GaN FETを使用するスイッチング電源、その設計でポイントになる事柄とは?
関連ツール
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTpowerCAD II
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTspiceシミュレータ